智能视频分析技术在监控领域的使用至今已超过10年,但由于行业需求的差异,仍然处于蓬勃发展,不断细化的过程中。目前,智能视频监控技术只在银行、交通、工业、零售业等行业市场,得到一定的应用,但规模相对较小。可以说,智能视频监控的市场还没有真正拓展,这其中的原因,包括技术、标准以及实用性等多方面。
智能监控系统全方位抓拍
人、车聚集的场所周边均为拥堵、违法停车、刑事治安多发区域,传统固定式监控违法抓拍设备通过视频分析或线圈检测等技术监测特定断面通过的车辆,具有图像成像稳定可靠优点,但存在抓拍范围小,位置固定,容易被社会车辆特意绕开等缺点。图像智能分析技术不断成熟,为“可控式、移动式、手机式”违法抓拍提供机遇,其有抓拍范围大、灵活便捷等先天优势。通过固定式与“可控式、移动式、手机式”智能监控系统相互补充,可构建形成全方位立体抓拍系统,实现全天候无死角监控。
规则机制多样化:在图像分辨率、设备性能提升、智能技术成熟的基础上,综合智能监控系统在具备传统闯红灯、逆行、超速等功能,向着违章调头、违章停车、公交专用道限行、压线、拥堵、抛洒物等违法综合功能多样化方向发展,可有效包容各种交通违法行为。
设备功能归一化:智能综合监控系统设备在具备多车道,多规则、全天候分析检测的同时,集图像取证抓拍、压缩合成、高清录像、数据传输、系统运维等功能于一身。具有“多模式、多目标、自动化”特点并兼顾“图像监视功能”与“数据检测功能”双重要求的高清违法停车检测系统是可控式前端设备功能归一化的典型代表。
绿色节能与环保:智能城市的建设智能、绿色、低碳是根本,道路交通违法抓拍系统采用视频非接触式触发,闪光灯多模式下的不炫光控制,宽温低功耗的服务器等有效诠释绿色节能与环保的理念。
智能监控发展瓶颈
当前智能视频技术的应用真实地存在许多困难。由于认识有限,再加上厂商不真实宣传,很多用户高估了智能分析的作用,甚至把智能视频分析视同于人脑思维,提出了某些远远高于现有技术水平的要求。同时,很多厂商也高估了民用领域用户的专业能力与使用耐性。
很多演示中表现出色的功能需要在近乎苛刻的场景前提下完成,并且对用户的专业能力有较高的要求,例如需要针对不同的光线条件、天气变化调整参数设置——且莫说是普通用户,就连专业的从业人员对此也经常感到迷茫。这些都大大增加了产品推广的难度。在智能视频分析领域里,这些需求与技术的偏差往往会让用户觉得智能视频分析的产品华而不实,这无形中增大了项目的沟通成本,同时也在工作甚至口碑上对用户与厂家本身造成了不良影响。
技术改进方向
从技术角度来看,为提升智能视频分析技术的应用性,使得智能视频分析产品真正市场化。智能视频分析的厂商在完善核心算法的同时,必然将向以下方向发展:一是,适应更为复杂和多变的场景;二是,识别和分析更多的行为和异常事件;三是,更低的成本;四是,更灵活的产品形态。随着视频监控的需求日益复杂化,如何能识别与分析更多的行为成为了智能视频在深化行业应用中不得不面临的问题。只有结合行业应用实际,深入了解各不同行业的具体问题,才能更好地抓住用户需求,将智能视频分析的技术的功能落实到应用的实处,这也是智能视频分析技术未来产业化价值的终体现。
从模块化设计的灵活应用来看,用户对视频监控系统投入的加大,应用和依赖程度的加深,单一功能或者基本功能已远不能满足行业实际需求,未来对于特定的用户,周界、异常行为分析、动态跟踪等细分的高级功能模块将进一步得到应用,使得视频监控系统将通过智能化模块化的方式按需灵活拓展。提供以行业应用为前提的一整套智能解决方案将是智能视频分析技术发展的主要方向。
未来预期与实现
例如,过去安防监控系统的建设主要是为了安全防范,但现在有更多的客户在使用过程中越来越看重管理方面的需求。在金融银行业。银行业务监控需要解决的问题,表面看是图像的清晰度,实际上终目的是实现对人脸的识别和现场真实的还原。银行监控系统,需要的是稳定可靠的人脸识别功能。对于ATM取款机,银行方面除了需要知道取款人的身份以外,还需要保护好昂贵的取款机设备,尽早杜绝一些欺诈行为。人脸遮挡识别、特殊动作识别(尾随、贴胶布等)功能就非常适合在ATM取款机上进行大面积推广。在营业点,视频监控,一方面是为了保障银行安全,另一方面也可以记录营业人员的金融操作过程,以便在产生金融纠纷时(如:点错钱、发现假币),可以通过视频监控追踪并确认是哪个环节出了错误。
在其他领域,如高清平安城市项目,用户不仅仅希望系统为公安提供破案的依据,还希望用于政府的应急指挥、抢险救灾、环保部门的排污检测等多种业务应用;教育行业除了需要进行校园安保的视频监控外,还希望利用系统实现电子考场管理、远程教育等功能;交通行业的视频监控不仅用于交通违章,还可用于交通拥堵直播、交通流量监测等;保险理赔行业则将视频监控系统用于远程定损等应用。因此,深入研究不同行业客户需求,通过前端的市场人员,与后端的技术、研发人员的协同配合,完成适用于不同系统的独特解决方案是智能视频监控的未来发展趋势。
未来预期与实现
视频信息量越来越大、基于视频的用户决策越来越多,如何实现就视频信息的安全可靠进行备份、高效提取是智能分析技术与企业发展的机遇。
1、海量视频备份存储与管理
视频高清化就传输带宽、存储空间与处理效率方面提出更高要求。负载均衡、集群与虚拟化技术实现大规模实时与历史视频高效管理;铺设可靠光纤骨干与毛细网络提供可靠路由;建设基于图像的IDC满足海量存储空间;组建专业服务团队、具备丰富项目经验与资源是企业未来基于图像运维服务的优势体现。
2、海量视频浓缩、摘要与分析
海量的视频,有价值信息的只是其中很小的一部分。如何基于智能分析的提取,挖掘是一种挑战,也是一个难得的机遇,这种需求对于解决方案提供商来说未来的监控将“由事后处理到事前处理、被动监控向主动监控”的转变。
结语:
随着国家应急体系、平安城市、平安校园、科技强警等重大工程项目在全国的不断推进,国内视频监控前景一片看好。从金融、医疗、司法和政府等高端领域,到交通、校园、娱乐等各个行业领域乃至民用安防市场都对智能视频监控产生了迫切的需求。随着市场的壮大和需求的增多,智能视频监控的应用将从相对集中的区域向各大行业大幅度的伸展。相信,智能视频监控的应用,将大幅度提升安防监控在维护社会公共安全方面的价值,对保障人民生命财产安全,提高社会生活、生产质量、防御各种灾害,促进节能减排具有非常重要的意义。