• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

宝马升级ConnectedDrive 新增触控输入

来源:互联网
时间:2013-06-27

    宝马近期对其ConnectedDrive车载系统进行了大幅修改,系统新增了大量触觉输入功能。亮点之一是其新增的触摸旋钮以及车载网络连接配置。另外,远程信息服务、应用程序支持等也进行了修改。总体来说,iDrive用户界面的科技含量已处于行业水平。

    苹果公司近期正在大力进军汽车信息系统业务,而宝马公司近期也敞开大门,宣布2014款全部宝马车型将整合苹果Siri Eyes Free系统。不过即使这样,宝马也从未停止过自己开发新信息系统的步伐,新版本的iDrive和ConnectedDrive与苹果新近发布的Apple iOS in-car套件各有千秋。

    新版本的ConnectedDrive将车载系统与智能手机实现无缝连接,其中新增了3G连接模式,比上一版本慢如龟速的联网速度有了大幅提升。

车内联网

    新系统可以提供高清晰度的实时交通路况导航数据,而大部分的原厂配置导航系统均采用老旧RDS-TMC模式无线通信提供交通数据,这类模式的弱点在于数据丢失率相对较高,传输速率低等情况。

    宝马将SIM卡和蜂窝网络适配器集成到车内,车载系统无需通过与智能手机连接就能自行联网。

触摸感受

    新的iDrive用户界面采用全新触摸式旋钮,位于换挡手柄左侧,用户将手指在方面轻轻挪动便可以浏览显示屏信息,用户也可把它当做笔记本电脑上的触摸板一样引导指针,如果你使用的是Web浏览器,那么该操作方法则非常方便。

    因此,新的iDrive用户界面总共可以使用三种方法输入数据。触摸旋钮、方向盘控制钮和语音控制。其中,语音控制包含两种形式,种是通过内置语音程序,和其他车中的语音声控系统一样;另一种方式就是将智能手机与系统连接,并使用手机语音控制系统进行声控操作。目前,只有苹果的Siri和三星的SVoice两个程序支持这种声控模式。

图形框架更具美感


    新的iDrive图形界面结合了高分辨率与逻辑简明的特点。与上一代不同的是,加入了3D图像显示模式和幻灯片读取模式,另外,屏幕刷新率也得到显著提高,转化为视觉感受就是图形变幻更平滑。

应用程序和服务


    系统中采用全新ConnectedDrive商店,与像苹果应用商店类似,用户能够在里面购买各种应用程序和服务。当用户购买一项应用或服务后,还可以对其进行后续的升级。用户可以从智能手机的Web浏览器上或车载系统自带的浏览器进行购买操作。

智能手机集成


    新的系统支持MyBMW远程控制应用,在手机中安装该程序后,用户可以远程进行闪烁大灯,解锁车门、打开空调系统或向车内导航系统预先输入导航信息或路线规划,这类似一种提前准备工作,使用户进入车辆时,其中的各项系统设定已达到用户希望的状态。

    那么,该功能是否完美无缺?答案是否。由于远程控制中,信号的传播收到空气中障碍物、磁场、介质的影响,因此其网络性能并不是相当稳定。即使信号强度足够大,3G网络有时候仍然不能满足需求。

缺乏触屏功能


    虽然新的ConnectedDrive系统采用高清屏,不过该显示屏并非触控式屏幕,这也是该系统的遗憾之一。触屏功能虽不是适用于任何情况,但对于浏览网络、缩放地图、滚动列表等操作来说,利用触屏则更便捷。

    Web浏览器的响应速度仍旧很慢,并且不能播放Flash内容以及HTML5视频内容。车载应用中包括一个类似谷歌Send-to-Car的应用,可让车主可透过这一技术在家中计算机上计划旅程,并传送到车上,这套系统便能够展示沿途的景点,当地油价,以及天气及航班信息。虽说拥有该技术的并不只宝马一家,不过也并不多。

标签 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

更多新闻