处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

影响电压开关的各种问题解析方案

影响电压开关的各种问题解析方案
来源:华强电子网 时间:2012-02-24

 

与开关卡的连接也是一个产生发热电压的来源。我们应该尽量采用没有镀锡的铜线连接开关卡,并且保持所有引线处于相同的温度。可以采用一个短路通道构建零基值的方式对偏移电压进行补偿。但是,这种补偿方式并不理想,因为由于自热和环境温度的变化,偏移电压会随着时间发生变化。

 

在切换低电压同时又进行低电阻测量时,可以采用偏移补偿的方式抵消热电偏移电压,这需要利用两个不同的电流值进行两次电压测量。用两次电压测量结果的差除以两次测试电流的差,即可计算机出电阻的值:

 

开关膜污染

 

随着时间的延长,继电器接触点的表面会形成一层污染膜,从而增大它的电阻,在低电压测量或供电情况下这会使得开关电压变得不稳定。>l00mV的电压通常不受这种污染的影响。采用固态开关式扫描卡可以防止这一问题。

 

磁干扰

 

磁通量的高速变化,例如开关电源或者高电流信号通断所产生的,会在相邻的低压电路中感应出几个微伏的电压,造成明显的误差。通过将噪声源与敏感电路尽可能分离开,进行磁场屏蔽,使用带屏蔽的双绞线,减少噪声源和信号导线的有限区域等措施,可以限度地减少磁干扰问题。

 

接地环路

 

如果两个接地点之间存在较小的电位差,那么系统的某些敏感部分可能会产生一定的地电流。这种情况只出现在某些开关闭合,进行复杂诊断的情况下。无论什么时候,尽量保持一个系统接地点。如果做不到这一点,可以采用基于光耦合或平衡变压器的隔离技术,增大两点之间的有效电阻,将公共地电流降低至可以忽略的水平。

 

高压开关

 

线缆和印制电路板的绝缘电阻测试或者耐压测试通常都涉及高电压的开关切换。为了避免损坏开关卡,在开关切换200V以上的电压时必须十分谨慎,要选择额定指标符合所需电压与功率大小的开关卡,例如用于3706型系统开关/万用表(如图3所示)的吉时利3720型双1x30多路复用卡,以及额定指标合适的线缆。如果可行,采用冷开关的方式可以延长继电器的寿命,增大所容许的电流。

 

图3. 吉时利3706型系统开关/万用表

 

电抗性负载会引起过大的电流和电压跳变,因此为了防止损坏继电器和外部电路,容性负载需要采取电流浪涌限制措施,感性负载需要采用电压箝位措施。

 

高阻抗电压开关

 

高阻抗电压开关需要用在监测电化学电池、测量半导体电阻率之类的应用中。开关和测量具有高内部阻抗的电压源会遇到诸如偏移电流、杂散漏流和静电干扰之类的误差。采用并联电容技术可以延长稳定时间。

 

当选择开关高阻抗电压的开关卡时,要确保该卡具有较低的偏移电流。流过高阻抗器件的任何偏移电流都会在器件上产生不需要的电压,加入电压测量中。

 

高阻抗电路对静电干扰十分敏感,因此DUT和连接线都应该很好地屏蔽以防止噪声感应。

 

测试仪器、开关卡、线缆和夹具中的漏电流都会因为降低测量电压而带来误差。因此要选择具有较高隔离电阻的开关卡,尽量在所有可能的地方使用保护电路,尽可能选择具有绝缘电阻的绝缘体。

 

响应时间是开关高阻抗电压信号时比较关注的另外一个关键因素。开关和相关线缆中的并联电阻会引起额外的响应时间。在某些情况下,采用激励保护电路可以大大消除并联电容,使得线缆的屏蔽层与其中心导线(或者高阻抗引线)保持几乎相同的电位。图4a给出了一种通过开关连接静电伏特计的高阻抗电压情形。注意其对阶跃函数的缓慢相应。要保护这个信号,可以在静电计的保护输出端与卡的屏蔽端之间设置一个连接,如图4b所示。某些静电计,例如吉时利的6517B,可以通过开启内部保护连接功能从内部实现这一连接。开启这一保护功能有效减少了线缆和开关电容,从而改善了静电计的响应时间。

 

图4a. 高阻抗电压源到静电计的开关

 

图4b. 采用激励保护电路抵消并联电容

 

如果保护电压超过30VDC,那么必须采用基于三轴连接的卡以确保安全性。适用于高阻抗电压开关的卡包括吉时利面向7000系列开关主机的7158型卡(如图5所示)和面向6517B静电计的6522型卡(如图6所示)。

 

 图5. 吉时利7001型开关主机

 

图6. 用于吉时利6517B型静电计/高电阻计的开关卡

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28204次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25422次
3 1N4001 0.19MB 22057次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19551次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18604次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15044次
7 DS1337U+ 0.28MB 14943次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14471次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13427次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11991次