• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

安捷伦新数字万用表直接替代Agilent 34401A

来源:我爱方案网
时间:2013-06-24

【导读】 安捷伦科技公司日前推出Truevolt系列数字万用表,能有效减少无关的外界因素干扰,包括噪声、注入电流、输入偏置电流,将直接替代目前的行业标准Agilent 34401A。

安捷伦科技公司日前推出Truevolt系列数字万用表。相比与传统产品,新Truevolt系列具有显著的优势。它以无以伦比的显示方式,帮助工程师多层次观察测量结果、快速获得有效信息、轻松归档测量结果。安捷伦独有的Truevolt技术, 能有效减少无关的外界因素干扰,包括噪声、注入电流、输入偏置电流, 让工程师对测量结果的充满信心。

Agilent 34461A数字万用表将直接替代目前的行业标准Agilent 34401A。 其100%的兼容性,帮助34401A的用户轻松实现产品过渡。Agilent 34460A则是一款入门级的61/2位数字万用表。

与34401A相比,全新34461A数字万用表将电流测量量程扩展到了100μA至10 A。34460A和34461A均具备温度测量功能(RTD/PT100,热敏电阻), 并且将二极管测量功能,扩展到了更高的5 V全量程电压,从而支持工程师测试包括LED在内的更多类型二极管。

安捷伦副总裁、兼系统产品部总经理Gary Whitman指出:“ 我们的众多用户,非常信任34401A数字万用表的测量结果。现在, 他们可以轻松把产品过渡到Truevolt系列,获得更可靠的测量结果、更大的便利性、以及众多的新功能。借助创新型Truevolt技术,我们将继续以合理的价格, 为客户提供高品质的产品,在测量分辨率、线性度、精度和速度之间做到良好平衡。”

目前,市场上常见的数字万用表采用的是较为简单和低分辨率的显示方式。 Agilent Truevolt系列配备4.3英寸高分辨率彩色显示屏,让工程师对测量结果一目了然:除了数字显示外,还有更多的趋势显示(34461A)、测量直方图和统计信息显示。用户还可以设置显示项,在下一次启用仪表时自动显示。

标准的USB接口,可在Agilent Truevolt数字万用表和PC之间建立简单而快速的连接。工程师不必使用其它软件,即可把测量数据、仪器设置和屏幕图像拖放至PC中的应用软件。

的数字万用表连通性工具软件, 可以支持工程师在工作台上控制、捕获和查看数字万用表的数据。它们可通过USB、GPIB、LAN或RS-232(适用于34401A)把数据传输到PC。

Truevolt技术

实际信号从来都不是平稳的。从电源线中会串入交流和噪声信号,还有其它的环境噪声, 以及仪表注入电流等等,都会夹杂在被测信号中。数字万用表需要有效抑制这些外界因素,消除它们对实际测量结果的影响。这种处理能力会使测量精度产生很大差异。 利用安捷伦专利的模数转换技术,Agilent Truevolt系列数字万用表能够从容应对上述因素造成的测量误差,让工程师对测量结果充满信心。

Agilent Truevolt数字万用表的注入电流要比其它竞争产品低30%。

在实际测量中,输入电流会产生额外的测量误差,并且增大测量结果的电压值。Truevolt数字万用表能够处理输入偏置电流。其它厂商的数字万用表在这方面有很大的差距,甚至有时因噪声过大, 让测量无法正常进行。

在61/2位数字万用表当中,只有安捷伦数字万用表采用数字直接采样技术,测量交流真有效值。同类竞争产品使用的是模拟有效值转换器,响应速度较为缓慢。然而,Truevolt数字表可以测量波峰因数高达10的交流信号有效值,而且不会产生额外的误差。

 

标签 热敏电阻 模数转换 IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台

更多新闻