处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

适用于便携导航、GIS手持应用的北斗芯片“蜂鸟”问世

适用于便携导航、GIS手持应用的北斗芯片“蜂鸟”问世
来源:我爱方案网 时间:2013-06-06

【导读】日前,在2013松山湖IC高峰论坛上,和芯星通正式宣布推出兼容支持北斗/GPS/GLONASS/GALILEO,支持双系统联合定位和单系统独立定位模式的SOC芯片——“蜂鸟”Humbird,它除适用于车辆监控/导航、授时等专业应用外,也非常适合于便携导航、GIS手持等应用。



与发展了近30年的GPS相比,北斗芯片还是导航界的小弟。GPS已经经历了行业洗牌,专做GPS芯片的只剩了U-blox和SiRF(已被CSR收购),另外都由通信行业的大佬们提供在手机芯片中,成本、芯片面积、功耗等方面都已经很成熟。而北斗芯片,包括基带与射频,数得上来的就有和芯星通、泰斗、东方联星,华力创通,国腾电子,海格通信、广州润芯、西南集成等等,可以说市场竞争才刚刚开始。当然作为新进产品,北斗芯片成本、芯片面积和功耗等方面也还有待改进,也正是这些方面的限制,北斗芯片仍然主要集中在授时、定位等行业应用,而很难渗透到消费电子领域。在2013松山湖论坛上,和芯星通发出宣告:适合便携导航、GIS手持的“蜂鸟”问世。


 
下一页:和芯星通上海分公司副总经理李小伟介绍“蜂鸟”主要特性
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28197次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25417次
3 1N4001 0.19MB 22054次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19546次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18602次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14935次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14465次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13422次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11989次