• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

以超低电感器 DCR 采样的电流模式开关电源

来源:EEWORLD
时间:2013-05-29

当电流模式开关电源与电压模式开关电源相比时,前者有几种优势: (1) 高可靠性,具快速、逐周期电流采样和保护能力; (2) 简单和可靠的环路补偿,全部用陶瓷输出电容器就可稳定; (3) 在大电流多相 (PolyPhase®) 电源中易于实现准确的均流。在大电流应用中,电流采样组件中的功率损耗是一个令人担忧的问题,因此采样组件的电阻必须尽可能低。问题是低电阻采样组件会使信噪比降低,因此在大电流和高密度应用中,开关抖动就成了问题。

凌力尔特的 LTC3866 就解决了这个问题,使用该器件可以建立可靠和电流采样电阻 <0.5mΩ 的电流模式开关电源。这款单相同步降压型控制器用内置栅极驱动器驱动所有 N 沟道电源 MOSFET 开关。该器件采用一种独特的架构,可提高电流采样信号的信噪比,从而允许使用 DC 电阻 ( DCR ) 非常低的功率 电感器 或电阻值非常低的电流采样电阻器,以限度地提高大电流应用的效率。这种特性可降低在 DCR 很低的应用中常见的开关抖动。

这款控制器具备 4.5V 至 38V 的宽输入范围;运用准确度为 0.5% 的基准进行远端输出电压采样;运用电感器 DCR 采样时,提供可编程和温度补偿的电流限制;短路软恢复时没有过冲;芯片过热停机。就电信系统、工业和医疗仪器、以及 DC 配电系统而言,LTC3866 为高效率、高功率密度和高可靠性解决方案的设计提供了方便。该控制器采用低热阻 24 引线 4mm x 4mm QFN 和 24 引线裸露焊盘 FE 封装。


特点

LTC3866 采用恒定频率峰值电流模式控制架构,从而可确保逐周期峰值电流限制和不同电源之间的均流。

该器件尤其适用于低压、大电流电源,因为其独特的架构能提高电流检测电路的信噪比。这允许 LTC3866 能以由 DCR 非常低 (1mΩ 或更低) 的电感器产生小的采样信号工作,这在大电流电源中可提高电源效率。提高信噪比可限度地减小由开关噪声引起的抖动,而这有可能使信号产生讹误。凭借精心的 PCB 布局,LTC3866 可对低至 0.2mΩ 的 DCR 值采样,尽管在这种极端情况下,应该额外考虑 PCB 和焊料电阻。

如图 1 所示,LTC3866 有两个正的采样引脚 (SNSD+ 和 SNSA+) 以采集信号,并在内部对信号进行处理,这在响应低压采样信号时,可使信噪比改善 14dB (5 倍)。电流限制门限仍然是电感器峰值电流及其 DCR 值的函数,而且可以用 ILIM 引脚以 5mV 的步进在 10mV 至 30mV 的范围内准确设定。在整个温度范围内,器件至器件的电流限制误差仅约为 1mV。



图 1:具超低电感器 DCR 的 LTC3866 电流采样电路。大电流通路用粗线显示

INDUCTOR:电感器
PLACE C1, C2 NEXT TO IC:靠近 IC 放置 C1 和 C2
PLACE R1, R2 NEXT TO INDUCTOR:靠近电感器放置 R1 和 R2


SNSD+ 通路的滤波器时间常数 R1 x C1 应该等于输出电感器的 L/DCR,而 SNSA+ 通路的滤波器应该有 5 倍于 SNSD+ 的带宽,也就是 R2 x C2 = R1 x C1/5。一个可选的附加温度补偿电路保证在很宽的温度范围内实现准确的电流限制,这在 DCR 采样中尤其重要。

LTC3866 还具备精确的 0.6V 基准,而且其保证的容限为 ±0.5%,这就可以提供 0.6V 至 3.5V 的准确输出电压。其差分远端 VOUT 采样放大器使 LTC3866 非常适用于低压、大电流应用。


应用

图 2 显示了一款以非常低的 DCR 完成采样的高效率、1.5V/30A 降压型转换器。在这个设计中采用了一个 DCR = 0.32mΩ 的电感器,以限度地提高效率。



图 2:以非常低的 DCR 完成采样的高效率、1.5V/30A 降压型转换器


不同工作模式的效率如图 3 所示。在 12V 输入电压时,满负载效率高达 90.3%。与采用 1mΩ 采样电阻器和具备相同功率级设计的电源相比,这大约改善了 1.4%。在没有任何空气流动时,热点 (底部 MOSFET) 的温度仅上升 39.6°C (如图 4 所示)。在这张图中,环境温度大约为 23.8°C。



图 3:图 2 电路的效率

EFFICIENCY:效率
Burst Mode® OPERATION:突发模式 (Burst Mode®) 工作
PULSE-SKIPPING:脉冲跳跃模式

图 4:图 2 电路的热量测试


独特的设计提高了效率以及噪声灵敏度。在采用非常低的 0.32mΩ 电感器 DCR 时,差情况的开关节点抖动减轻了 60%,如图 5 所示。



图 5:在 12V 输入、1.5V/25A 输出时,对开关节点抖动的比较

STANDARD DCR SENSING:标准 DCR 采样
100ns/DIV:每格 100ns
LTC3866 ENHANCED DCR SENSING:LTC3866 增强的 DCR 采样

LTC3866 的另一个独特之处是短路软恢复。内部软恢复电路保证,当电源从短路情况恢复时没有过冲 (如图 6 所示)。



图 6:短路测试


LTC3866 可以与一个电源构件一起使用,以实现更紧凑的设计和非常大的电流。图 7 显示了一款由两个并联的 LTC3866 + 电源构件电路组成的两相、高效率、1.5V/80A 电源。尽管该电源构件中电感器的 DCR 仅为 0.53mΩ,但是在 DC 和瞬态情况下的均流性能是十分出色的 (如图 8 所示)。



图 7:基于并联 LTC3866 和电源构件的高效率、1.5V/80A 电源



图 8:图 7 中 1.5V/80A 电源的均流性能


在电感器的 DCR 值较高或使用 RSENSE 时,通过停用 SNSD+ 引脚 (将其短路至地) 就可以像使用任何典型的电流模式控制器一样使用 LTC3866。RSENSE 电阻器或 RC 滤波器可用来对输出电感器信号采样,或连接至 SNSA+ 引脚。如果使用了 RC 滤波器,其时间常数 R x C 就设定为等于输出电感器的 L/DCR。在这类应用中,电流限制 VSENSE(MAX) 是规定的 ILIM 之 5倍,SNSA+ 和 SNS– 的工作电压范围为 0V 至 5.25V。如果没有使用内部差分放大器,那么就可以产生 5V 输出电压 (如图 9 所示)。热量测试显示,在满负载且没有任何气流时,热点 (电感器) 的温度大约为 57.3°C (如图 10 所示),图中环境温度为 25°C。



图 9:高效率电源,12V 输入至 5V/25A 输出

图 10:图 9 电路的热量测试


结论

在小型 4mm x 4mm、24 引脚 QFN 封装中,LTC3866 提供了丰富的功能。具电流模式控制的独特和超低 DCR 电流采样使 LTC3866 非常适用于具备高效率和高可靠性的低压、大电流应用。跟踪能力、强大的内置驱动器、多芯片工作和外部同步功能都是该芯片的特色。LTC3866 非常适用于电脑和电信系统、工业和医疗仪器、以及 DC 配电系统。

标签 电感器 DCR Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台

更多新闻