• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

R&S;公司矢量信号发生器SMW200A应对高端测试需求

来源:21ic
时间:2013-05-13

21ic讯 R&S推出的高端矢量信号发生器SMW200A,结合了灵活配置、出色的射频指标和方便直观的操作方式等优点于一身,优于市面上目前所有的方案,是生成高质量、复杂数字调制信号的理想工具。根据客户的需求,该仪器既可以配置成简单的单通道矢量信号发生器,也可配置成多通道MIMO接收机测试的完整方案。

R&S正式发布了的SMW200A高端矢量信号发生器,该仪器集基带信号源、射频信号源和MIMO信道模拟器于一体。 SMW200A覆盖100KHz到3GHz或6GHz的频率范围,使用内部基带的调制带宽高达160MHz。优异的射频、调制指标,使其成为宽带无线通信系统(如LTE-Advanced或WLAN IEEE 802.11ac等)器件、模块以及整个系统测试的理想工具。在3G或4G基站验证测试、以及国防、航空航天等领域,该仪器的表现尤为突出。

R&S SMW200A可以加配高达6GHz的第二条射频通道,多可以配置2个基带模块和4个信道模拟模块,可以在单台仪表里面实现完整的矢量信号产生功能。可以轻松实现2x2、 8x2 TD-LTE的MIMO场景信道模拟,或者LTE-Advanced载波聚合模式下的2x2 MIMO场景模拟。在SMW200A面世之前,上述场景的模拟都需要多台仪器来实现。

对于WLAN测试需要的3x3 MIMO或者 LTE-FDD中 4x4 MIMO等应用,需要2个以上的射频通道,此时,除了内置的2条射频通道之外,还可以外接紧凑型射频信号发生器R&S SGS100A实现第3和第4通道,并可由SMW200A自动控制SGS100A。 采用上述方案,只需5U的空间即可实现基带信号发生、实时信道模拟、高斯白噪声叠加,甚至是射频相参信号等4x4MIMO接收机测试所需的所有功能。

SMW200A的初版本就已经支持各种重要的数字通信标准选件,包括LTE, LTE-Advanced, 3GPP FDD/HSPA/HSPA+, GSM/EDGE/EDGE Evolution, TD-SCDMA, CDMA2000®/1xEV-DO和WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac等,这些数字通信标准选件均为仪器内置,所有操作和配置都在仪器界面上简单、快速的完成,无需外部电脑。 这样可以简化调试,节省时间。由于R&S SMW200A可以配置成多通道,可以快速、方便的产生多制式调制信号,对于目前热门的多模基站测试(multistandard radio base stations)十分方便。

R&S SMW200A优异的信号质量是频谱和调制测试的可靠保证。在1GHz频点,偏离载波20KHz位置,单边带相位噪声典型值为-139dBc。 就调制质量而言,对于160MHz的WLAN IEEE 802.11ac信号,其实测EVM值可到-49dB,其带内频响仅为0.05dB。这些优异的指标,可以保证用户对测试的结果和他们自己的产品的终极性能更有信心。

方便、直观是R&S SMW200A操作界面的基本理念,使用触摸屏以及框图式菜单结构,用户可以方便直观的配置信号,并通过视图观测生成信号的整个流程。 在线帮助功能可以让用户快速的查找到有用信息。仪器还预置了各种通讯标准的测试模式以及衰落模拟场景。对于LTE和WCDMA等基站一致性测试,SMW200A还提供了测试向导功能,用户只需几步配置,即可根据3GPP的规范自动配置好所有参数,极大简化了测试,也保证了参数的正确性。

R&S信号源产品部总监Wolfgang Kernchen说:“我们希望我们旗舰级产品的优异性能和智能操作方式,能给用户的使用带来方便。同时,我们的产品结构灵活,便于扩展升级,面向未来。这种设计架构可以满足客户当前的这种需求,同时也为未来的升级留下广阔的空间,能极大地缩短客户的开发周期,使客户的投资价值化。”

R&S SMW200A这款高端矢量信号发生器现在已经正式发布。

标签 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索 电子元器件

更多新闻