• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

HUMOLED优美莱推出极光系列LED灯泡

来源:高工LED
时间:2013-05-10

HUMOLED优美莱推出极光系列LED灯泡,搭载了脉冲宽度调制调光技术(PWM),能呈现1%~100%区间的任意精准光亮值,光渐变度平滑而细腻,能呈现出真正的无跳跃式连续性调光效果。

该系列LED灯泡具有强大的兼容性,可以与市面上常见的可控硅调光器进行完美搭配使用。通过PWM技术的应用,使得调光在LED照明领域的理解和应用实现了一次全新的超越,随着分段式调光成为历史将迎来一个新的时代--调光元年。

极光系列LED灯泡是HUMOLED优美莱潜心研发多年,集多项专利技术于一身,专业为水晶灯饰类灯具打造。其以320°超宽发光角度、高达85的显色指数、300Lm的光通量、光色纯正的CREE封装芯片、50000小时以上的超长使用寿命以及PWM调光技术的高端配置和性能必将会成为LED灯泡调光领域的聚焦点。2700K暖白和4000K自然白两种色温完全能满足您对工作与生活中不同灯光的要求,借助常规的调光器即可营造出舒适宜人的灯光氛围。

 

 

(图:左为尖泡右为拉尾泡)

据了解,HUMOLED这款极光系列LED灯泡采用的是五颗CREE XLamp XT-E白光芯片,单颗标称功率为5W。HUMOLED仅仅将功率推至4.5W,而留有多达82%的巨大余量,同时足够低的发热量和配备卓越的散热系统,确保产品使用长达50000小时而光衰率低于30%。另据悉,该款灯泡产品将在2013年广州国际照明展上完成行业首秀,国内渠道布局与招商同期展开。

HUMOLED优美莱每开发一款产品都着眼于长远,讲求功能的超越性与款式的时尚性,既呈现卓越的性能与效果,也为生活空间的装点元素。契合宜居风格与简约需求,为客户营造出优雅气度和卓越的生活品味。

标签 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

更多新闻