• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Microchip推出MOST150 INIC系列全新产品

来源:我爱方案网
时间:2013-05-08

导读】Microchip推出首款支持USB 2.0高速设备接口及同轴物理层的MOST150 INIC,这将有助于设计人员通过USB连接标准Wi-Fi/3G/LTE模块来创建MOST150网络的车载移动和Wi-Fi连接应用,简化MOST信息娱乐网络的车载移动以及 Wi-Fi连接和时尚的汽车音响娱乐系统设计。

的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出首款配有USB 2.0高速设备端口和集成同轴收发器的MOST150智能网络接口控制器(INIC)OS81118。

MOST150技术已在2012年成功部署于首款车型。现在,Microchip自豪地宣布MOST150 INIC系列又推出一款全新产品,未来将继续演绎MOST的成功故事。

凭借其USB 2.0端口,包括USB PHY和高速芯片间接口(HSIC),OS81118有助于设计人员通过USB连接标准Wi-Fi/3G/LTE模块来创建MOST150网络的车载移动和Wi-Fi连接应用。这个简单的解决方案反映了当今汽车环境中对于互联网接入、电子邮件、社交网络和本地服务等消费应用的市场需求。此外,OS81118还有助于汽车工程师将先进的多核消费系统级芯片(SoC)连接于车载MOST网络。

除了光学物理层(oPHY)接口,OS81118还集成了一个同轴收发器,为MOST物理层开辟了一个降低成本的途径。此外,这个同轴物理层(cPHY)可用于先进驾驶员辅助系统(ADAS)。

Microchip汽车部门副总裁Dan Termer表示:“我们在信息娱乐市场看到了在汽车应用中使用那些为消费电子和移动设备而开发的高端SoC的趋势。然而,这些SoC没有CAN、LIN、MediaLB或MOST等汽车专用接口。我们的OS81118上的高速USB端口使SoC与任何MOST150汽车网络的连接易如反掌,而同轴收发器提供了更大的灵活性。”

MOST多媒体网络技术可通过在车内各种控制装置之间分派多媒体娱乐功能,实现汽车中功能丰富的信息娱乐系统互连。举例来说,CD或DVD换碟机、收音机、GPS导航、移动电话和数字媒体接口可以为这一高效网络提供信号。这些信号以数字形式、免静电干扰的方式,发送至放大器和显示器。



图题1:OS81118在车载中的应用
 
开发支持

为了进一步推进开发,加快上市时间,Microchip还推出了物理+接口板OS81118。该板封装了MOST网络的整个物理硬件接口。物理+接口板OS81118配备了一个支持光纤和同轴物理层的USB 2.0接口。物理+接口板OS81118预计在2013年第三季度开始供货。

供货


OS81118预计在2014年1月实现量产。现在即可申请早期试用样片,样片生产预计在2013年第三季度开始。OS81118采用72引脚QFN封装。


 
图题2:Microchip物理+接口板OS81118
 
Microchip Technology Inc. 简介

Microchip汽车信息系统部门是奥迪、宝马、凯迪拉克、现代、捷豹、路虎、奔驰、保时捷、丰田、大众和沃尔沃等主要汽车品牌的TrueAuto信息娱乐和信息半导体解决方案供应商。Microchip Technology是MOST Cooperation的创始成员之一。MOST Cooperation是汽车制造商、汽车系统架构师和制造商及关键零部件供应商的合作组织,旨在努力扩大和完善汽车多媒体网络不断变化需求的MOST标准。

Microchip Technology Inc.(纳斯达克股市代号:MCHP)是的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商,为全球数以千计的消费类产品提供低风险的产品开发、更低的系统总成本和更快的上市时间。Microchip总部位于美国亚利桑那州Chandler市,提供出色的技术支持、可靠的产品和卓越的质量。

相关阅读

与Microchip PICmicro微控制器之间的1-Wire通信
//www.52solution.com/ipm-dl/3266
ADAS 汽车辅助驾驶系统- ADI
//www.52solution.com/auto-dl/6728
惊爆:利用FPGA快速实现ADAS秘诀
//www.52solution.com/auto-dl/6718



标签 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

更多新闻