• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

NVR+IPC成黄金搭档 网络监控恰逢其时

来源:中关村在线
时间:2013-05-08

      网络监控的优势不只有高清图像,对于连锁商铺等远程联网监控管理来说,突出了网络异地监控的优势。前端监控摄像机解决了高清监控需求,那么后端录像机该如何做呢?NVR的出现改变了传统网络架构模式,NVR+IP摄像机新组合,为网络监控注入新鲜元素。

  NVR问世时间并不长,传统网络监控架构可分为两种:一种是IP摄像机+访问管理软件,另一种是视频服务器+大型管理平台。前者管理方式太过简单,操作和安全性存在缺陷;后者从设备来看成本太高,不适用于中小型监控项目,需要长期维护管理,操作专业性强。

  因此为了改变上述两种监控架构的局限性,基于NVR的网络监控系统,前端搭配IP摄像机,做到了网络远程监控、集中存储+管理的一体化操作,成本适中,适用于任何领域,特别是对于连锁、层级型领域,有更突出的表现。

NVR+IPC成黄金搭档 网络监控恰逢其时

  在大型连锁商铺中,会根据不同重要程度选择不同的网络架构。总部部署监控管理平台、各分店部署NVR+IP摄像机的方式,在实现了本地管理的同时,所有NVR又通过IP网络联网至总部管理平台,所有监控资源均可由管理平台进行统一管理和调用。

  NVR+IP摄像机构建的监控系统

  连锁分店均采用IP摄像机+硬盘录像机模式,通过IP网络把各个分店视频信号传回至指挥中心(总部),由监控管理平台对这些信号进行分解,一部分通过解码器+电视墙实时显示出来,另一部分则由存储阵列存储信息,做到合理分工。

   采用以NVR为代表的网络监控架构模式,解决了视频监控和管理上的双需求。视频监控满足了安全防范、防盗管理,网络远程监控帮助领导管理员工及货物储备情况,企业安全与企业管理双重任务。

      全网络化监控更方便

  NVR+IP监控架构另一大优势在于操作,别看改变了传统监控架构,但是NVR依旧采用Linux操作系统,与DVR操作完全一致;此外,关于IP网络配置问题也无需用户担心,如今的摄像机与录像机连接做到了即插即用,一根网线即可同时传输所有信号,对于特殊监控点甚至可以通过WiFi或3G无线网络进行信号传输。

网络监控摄像机测试

  根据NVR技术分类,目前嵌入式NVR在网络浪潮中奋勇当先。虽然是安防领域的信任,但也并没有畏惧前辈DVR带来的市场冲击,虽然网络监控还未实现100%普及,但嵌入式NVR市场发展可以用突飞猛进来形容。

  在实际应用中,嵌入式NVR不需要配置录像服务器即可实现高清录像和存储功能,这种产品具备代理转发能力,前后端管控做到了统一管理和配置;节省了网络资源,减缓存储及用户操作压力。

  当数字网络监控大军汹汹来袭时,NVR+IP摄像机的黄金组合,给网络监控注入了新的血液,尽管并非新产品,但是这种创新+继承的模式让用户看到了希望,克服了传统监控高成本、不安全的顾虑,不仅推动的网络监控发展,也为高清监控奠定了基础。

标签 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索

更多新闻