• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

RIGOL DS1000Z系列打破经济型数字示波器的常规

来源:EEWORLD
时间:2013-05-08

完全不一样的技术平台,全新的用户体验

2013年5月6日,北京普源精电科技有限公司(以下简称: RIGOL )宣布推出一款全新定义的四通道经济型 数字示波器 --DS1000Z系列。这款产品基于RIGOL UltraVision技术平台,把许多中高端示波器的功能普及到超级经济型示波器中,将给用户带来全新的体验。


图1:RIGOL DS1000Z系列 4通道数字示波器

2009年,RIGOL首次推出了独创的UltraVision技术,在高采样深存储,高性能模拟前端,波形捕获率,实时波形录制及分析,多级灰度显示等数字示波器核心技术取得突破,此技术平台曾获的有“技术创新奥斯卡”支持的美国R&D100国际大奖。基于这个平台,RIGOL陆续推出了DS6000系列,DS4000系列高性能数字示波器和DS2000系列经济型示波器。如今,又把UltraVison技术下放到DS1000Z超级经济型数字示波器上,使更多的用户能够得到过去只有在高性能示波器上才能得到的功能和体验。

DS1000Z系列数字示波器标配4 个通道, 100MHz/70MHz两种模拟带宽可选, 1G Sa/s实时采样率, 达24Mpts的存储深度, 30,000个波形每秒的波形捕获率;6万帧的硬件实时波形不间断录制和回放分析功能,7英寸WVGA TFT高清屏支持64级波形灰度显示。


图2:标配4个测量通道


图3:UltraVision:深存储(标配达12M采样点,选配达24M采样点)


图4:UltraVision:波形捕获率高达每秒 30,000个波形


图5:UltraVision:多级波形灰度显示(多达64级)

RIGOL DS1000Z系列还拥有丰富的标配或者可选配的触发和总线解码功能,并提供选配内置25MHz双通道函数/任意波发生器,以及丰富的接口, USB Host&Device, LAN(LXI-C),AUX,USB-GPIB等。

RIGOL DS1000Z系列数字示波器的推出,既是一个创新,也是一种 革新 ,它带来了经济型示波器市场的变革,它本身拥有的华丽性能,却实现了优秀的成本控制。这种变革不仅带来了极好的性价比,更带来了人们所期望的性能和使用感受的大大提升。

关于RIGOL:

北京普源精电科技有限公司是从事测试测 量仪 器研发、生产和服务的高新技术企业。RIGOL是公司的英文名称和注册商标。RIGOL是北京市企业技术中心,是北京市专利示范单位,目前已有专利400余件,其中70%以上是发明专利。

RIGOL坚持自主创新,现已研发并生产了8大系列、数十种产品。包括数字示波器、频谱分析仪、射频信号源、函数/任意 波形发生器 、数字 万用表 、可编程线性直流电源、高效液相分析仪系统和紫外-可见 分光光度计 。公司拥有所有产品的全部核心知识产权,以自主品牌行销全球超过60多个国家和地区。

标签 RIGOL 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

更多新闻