• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔公布新一代移动芯片细节:将大幅节能

来源:电子工程网
时间:2013-05-08

英特尔 周一公布新一代移动芯片的设计细节,称新设计将大幅提升智能手机和平板电脑节能效果。

新一代芯片基于 Silvermont 架构,将用于智能手机和平板电脑。其设计采用“Tri-Gate”3D晶体管技术,只消耗当前芯片五分之一的电能。

英特尔凌动处理器首席架构师贝利·库塔南(Belli Kuttanna)表示:“我们能够监测平台能源输出的特性。基于监测情况,我们可以改变CPU内核执行方面的限制,并对能耗预算进行动态调整。”换句话说,新一代芯片能够延长电池续航时间。

新一代芯片是英特尔进军移动领域的又一举动。过去,英特尔的核心能力是制造台式电脑处理器,其芯片产品并不涉及移动领域。相比其竞争对手,英特尔在移动领域稍显落后。

英特尔在今年1月的国际消费电子展上宣布,该公司将推出可用于高、低端Android平台的新一代芯片。英特尔执行副总裁兼首席产品官浦大卫(Dadi Perlmutter)表示:“过去几年,我们在Android方面做了许多工作,目前已经推出12款不同的手机。”

今年下半年,英特尔计划正式推出Silvermont技术。

自从2008年诞生已来,Intel Atom处理器不断进步,但底层架构始终是因效率偏低而颇受争议的顺序执行。全新的Silvermont Atom首次引入乱序执行架构。

Silvermont的名字其实早在2011年就出现了,但看起来直到现在才终于成熟起来。在消费级领域它主要分为两个版本,一是面向轻薄台式机和笔记本、平板机的Bay Trail,二是面向智能手机的Merrifield。

Silvermont Atom将会改用高性能的乱序执行架构,一如主流和高端桌面的酷睿家族,同时GPU图形核心也会是新的设计,来源于HD Graphics。简言之,新的Atom更像是桌面产品,而不像以前的Atom。

工艺上会是新的22nm 3D晶体管,整合多四个CPU核心,依然支持超线程。关键的是,它对电池也非常友好,续航能力甚至比现在的Atom更强。

新架构的Atom将会至关重要。一方面,它能更好地运行Windows 8系统和应用,推动Wintel平板机的发展;另一方面,它也是阻击高通、NVIDIA、三星等ARM阵营对手的关键棋子,Intel推行安卓系统变形本也是其中的一个举措。

标签 Silvermont 英特尔 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻