• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ELMOS发布手势识别非接触式光电传感器芯片E527.16

来源:中国电子网
时间:2013-05-08

德国艾尔默斯半导体公司(ELMOS)日前宣布推出一款用于手势识别的非接触式光电传感器芯片E527.16。该款芯片是基于HALIOS的基本工作原理:一个LED管发射出经过调制的红外光,当这些红外光遇到物体之后,一部分被反射回来并且被系统中的光电管接收转换成电信号。与此同时,另外一个LED管同时发射出幅值相同,但是相位相差180°的红外光。正常工作时候,可以保证光电管上接收到幅值相同相位相反的信号,确保这部分电路的输出信号始终为零。运用这个原理设计的光学系统的特点是可以抵御极强的外界环境光干扰,并且性能不受温度及光线变化的影响。

该芯片可以识别接近、拍动、快速挥动等多种手势,通过这些动作的识别,输出多种类型的工作状态,其探测距离可达25cm。在有效检测范围内能够识别的手势包括:触发手势,有物体(如:手)进入到系统的有效检测区域;轻拍手势,垂直方向上快速的来回移动,模拟一个虚拟开关动作;时间选择,手势停留一定的时间;擦拭、滑动,水平方向以一定的速度挥动手势;接近手势,以一定的速度缓慢接近或者是远离传感器。另外,能够输出的工作状态包括:开、关,灯具全亮或全灭;调光,灯具的亮度从0% 到 100%可调,步长是0.4%。同时,通过改变灯具的亮度来通知用户该系统已经识别了某种手势。

该款芯片设有HMI人机对话接口,芯片内部集成基本的手势识别和照明调光的控制功能,用户无需增加额外的单片机以及复杂的软件工作,是一款完整功能的手势识别解决方案,适用于所有类型的照明应用中,也可广泛应用于开关、探测物体、调光等多种非接触式的手势感应产品中。除此之外,该手势识别解决方案也为用户预留有一定的空间,可根据实际的需求进行一些个性化的设计和优化。

 

 

芯片评估板的典型应用原理框图

为便于用户进行前期设计,可提供样片给用户,也可为用户提供评估板进行功能的评估和演示。

标签 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索 电子元器件

更多新闻