• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

秒杀Lightning?苹果获得iOS设备高级混合光纤连接专利

来源:MacX
时间:2013-04-12

苹果本周四获得的两项专利显示公司可能正在为iOS设备带来光纤连接系统,这两项专利的名称分别是“设备的光学连接”和“混合光学连接器”,专利中提到了一种复杂的阵列连接器、适配器和设备,该系统可以通过光纤线缆传输电信号和光信号。

光纤的传输速度非常快,不过该技术还没有应用到消费级市场,因为其成本高而且兼容性低。与光纤相比,传统的电到传输方式却非常普遍的使用。苹果在专利中试图将这两种技术的优点结合在一起,提出精简、兼容性高的解决方案。基本上来说,专利中提到的技术要比目前存在的技术高级一些,专利中提及的连接器可以同时传输电信号和光信号。

除了可以通过适配器兼容旧款设备,使用电信号线缆还可以提供电力,这是光纤没有的功能。专利中将这种混合的系统成为“electro-optical”。专利中提到,接收透镜是一个抛物面聚光器,光收集要发送到的移动设备上的一个光电二极管。这种设定允许较大直径的光纤,约200至500微米,这反过来又提供了更大的公差对应。作为对比,Thunderbolt链接协议使用两个62.5微米的光纤。

专利中描述了很多连接器,包括内嵌弹簧用来保护光学组件的结构。另一种数据传输的方法是基座,其本身可以用来将光纤线缆正确的与设备的触点校正。在一些例子中,部分结构还可以作为一个感应式无线充电站。

与很多苹果专利相同,目前还不清楚这种复杂但高级的系统是否会应用在未来的设备中。不过,专利中还有提及苹果Lightning连接器的图片,这意味着这项技术可能是会在未来接替Lightning技术。苹果混合光纤连接器专利在2010年递交,在2012年进行了补充,发明人为Jason S. Sloey、Albert J. Golko、 Eric S. Jol和Ian Spraggsas。

标签 二极管 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

更多新闻