处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

中兴通讯发布TD-LTE一线通解决方案

中兴通讯发布TD-LTE一线通解决方案
来源:CCTIME飞象网 时间:2013-04-11

近日, 中兴通讯 正式发布 TD-LTE 一线通解决方案,目前该方案已完成广州现网验证。这也是业界首个支持LTE-AdvancedRelay功能的TD-LTE商用方案,标志着Relay技术迈出了商用的关键一步,对未来 4G 网络用户体验提升和推动全球4G网络的发展具有重要的实践意义。

一线通解决方案只需外接电源线即可进行网络站点部署。该方案中的TD-LTE一线通基站高度集成,在小巧体积内集成了基带、射频、天线单元,单人即可携带。其防护等级达到IP65,满足室外任何场景部署。部署中无需机房、有线传输、GPS传输,只需一根电线即可工作,因此一线通可大大降低网络覆盖需要的能源消耗,帮助运营商建立绿色TD-LTE网络。

TD-LTE一线通解决方案基于LTE-AdvancedRelay技术架构,在应用中作为传统宏基站的“接力点”对LTE无线信号进行增强,有效改善小区边缘与弱覆盖区域的信号质量,大幅度提升用户体验。广州作为全国规模建设TD-LTE网络的城市,覆盖场景极其复杂,存在盲区多、室内覆盖弱、干扰多等难题,对组网造成巨大挑战。中兴通讯本次在广州现网中使用一线通解决方案,针对盲区、室外覆盖室内、室外拉远覆盖三种典型场景进行测试,测试数据表明该方案的部署可提升小区边缘性能200%,增加边缘覆盖率50%。

LTE立体网络(Hetnet异构网络)是LTE网络未来发展的趋势,其依靠宏站、微站、微微站、Relay紧密配合,形成无缝高速无线网络以应对未来的数据洪流挑战,终为用户提供始终如一的高质量无线宽带体验。中兴通讯一线通解决方案支持Relay功能,帮助运营商建造面向未来的TD-LTE网络。

中兴通讯积极推动TD-LTE新技术的商用化进程,旨在建设面向未来的先进网络并为用户提供的无线宽带体验。技术让中兴通讯持续领跑TD-LTE商用进程,截止2012年底,中兴通讯已经和30个国家的42个运营商建设TD-LTE实验局和商用网络,遍布欧洲、印度、独联体、亚太、东南亚等区域,其中12个为商用合同。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28284次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25457次
3 1N4001 0.19MB 22116次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19623次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18630次
6 DS1337U+ 0.28MB 15080次
7 DR127-3R3-R 0.72MB 15070次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14559次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13492次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 12016次