你可能觉得,智能电网可能离我们还比较遥远,多是一种概念的展示。然而,由南瑞集团旗下的国电南瑞科技股份有限公司(简称国电南瑞)总包承建的江苏扬州经济技术开发区智能电网综合示范工程给我们生动展示了智能电网带给我们的实用和便利。
记者了解到,该工程充分应用国家电网公司在智能电网领域的技术和成果,实践了城市区域智能电网应遵循的技术路线,建成了共11个子项的智能电网综合示范工程,涵盖了电力系统的发、输、变、配、用、调度、通信各环节,完全体现了智能电网在智慧城市的实践。
光伏发电平稳接入电网 绿色能源大有可为
“该示范工程建成了10千伏分布式光伏发电并网及微网运行控制系统,实现了分布式电源并网功率曲线跟踪、清洁能源化利用、光储联合经济调度、离网光储优化运行及并离网的平滑切换等多种运行方式及运行状态的自适应调节,实现了分布式光伏发电的友好接入、分布式电源与配网的互动及相互支撑,提高了配电网对分布式电源的接纳能力。”国电南瑞现场技术负责人告诉本报记者,“该系统有两个亮点,一是通过光储智能联合调度,平抑新能源发电波动,二是调度光储电站参与配电网馈线自动化,提高重要用户供电可靠性。”
光伏发电的出力受天气影响,随着光照强度的变化而变化,对电网来说是一个不稳定的电源。而该项目根据分布式光伏发电装机容量合理配置储能电池,通过光储智能联合调度来平抑新能源发电的波动,这就像给“涓涓细流”配置了一个“蓄水池”,调剂余缺,使得分布式新能源发电灵活友好接入电网,打破了分布式新能源发电接入电网的技术门槛,极大地推动了分布式光伏发电的发展。同时,光储电站的并网接入,为配电网提供了新的电源点。当10千伏配电线路因为检修或故障,公网无法供电时,光储电站可作为后备电源接受配电自动化主站的调度参与配网的馈线自动化,光储电站和周边负荷可组成微网运行,减少周边负荷停电时间,提高其供电可靠性。
智能电网,眼观六路,耳听八方
本报记者在扬州智能电网综合可视化平台部署在扬州供电公司调度控制中心看到,一个以3×8共24块70寸DLP显示大屏幕为载体,全面展示扬州智能电网综合示范工程建设成果及各环节信息。据介绍,该平台是国内首次研发的集智能电网成果宣传、综合业务模拟交互展示、电网实时/准实时运行监视于一体的智能电网综合可视化应用平台,就像人体的大脑,实现发、输、变、配、用、调度各环节的综合信息共享和实时动态展示,并利用多系统数据综合分析,采用三维虚拟现实技术、FLEX、电力系统动态仿真技术、智能视频分析技术等,通过实时在线分析和离线仿真模拟多种手段,以电网业务为核心,对各环节有效数据进行深度挖掘,实现集成应用、综合分析、全程、全景、全维度可视,提高工作人员对电网的掌控和决策能力,为电网运行管理提供智能辅助决策。
神奇灵敏的配电自动化系统
长期以来,相关工作人员往往为了排除线路出现的一点故障颇费周折,而拥有了配电自动化系统,15秒钟就可以帮你定位到故障点。该项目负责人沈浩东介绍,配电自动化系统是该示范工程的核心,主要采用智能分布式馈线自动化和主站集中式馈线自动化混合运行的模式。通俗地讲,采用智能分布式馈线自动化模式时,如果配电线路发生故障,仅用200毫秒就可以通过智能配电终端之间的信号交换,自动检测、定位故障点,自动跳开故障点两侧开关,自动完成故障隔离,然后由配电自动化主站系统遥控合上联络开关,恢复非故障区域供电。采用主站集中式馈线自动化模式时,如果配电线路发生故障,主站15秒内能够定位故障点,遥控跳开故障点两侧开关,实现故障隔离,合上变电站10kV出线开关及联络开关,恢复非故障区域供电,整套方案的执行不到3分钟。
目前,该示范区配电自动化系统覆盖率已达到100%,实现了供电设备运行状况的实时监控,大大缩短了故障处理时间,提高了设备使用效率;平均一年可节约一次设备投资近300万元,运行成本近150万元,有效地提高了该地区的经济效益,减少了相应的输配电建设投资。该示范工程还建设了输变电设备状态检测系统、智能变电站、电能质量监测、用电信息采集系统、智能小区、电动汽车充换电设施、智能园区、通信信息网路及安全系统等。
据了解,江苏扬州经济技术开发区智能电网综合示范工程是国网公司建设坚强智能电网的试点项目之一,也是体现“智慧城市”概念的示范工程。该工程建设可以推动建立适应可持续发展要求的能源生产方式和消费方式,优化能源结构,提高清洁能源比重,推进产业升级,发展低碳经济,对建设资源节约型、环境友好型、社会和谐型城市及有效应对全球气候变化带来的挑战具有重要的意义。