电影是一门综合的现代化艺术,能准确地“还原”现实世界,给人以逼真感、亲近感,宛如身临其境,看电影已经成为现在人们感受生活的重要方式之一。近日,一名网友以“英国那些事儿”为标题在微博上发布了一组电影并添加前后对比的照片,还原没有添加前电影的真实画面。网友被演员们拍摄时身上的各种奇怪道具逗得捧腹大笑,不得不感叹技术对于一部成功电影的塑造至关重要。站在安防的角度上,一个个视频监控记录下的画面都是一段段没有的影视资料,在这里面是真正的“认识自然演绎,诠释人生百态”。安防技术在电影中的应用也绝不在少数,那么又有哪些安防技术与电影相结合,去诠释了一段段没有的生活故事呢?
安防设备的重要作用便是能够预防事件的发生和在事件发生后能够有所凭借的去探究原由并解决问题。电影中运用的安防技术也正是将这种作用发挥的淋漓尽致,生活融入电影,电影反映生活,这些安防技术正在不断的提高,也不断的出现在电影场景里,它就正像电影里那样服务于我们的生活。
看电影 领略高科技安防设备的风采
安防技术贡献于优秀影片
优秀的电影有很多种,或能让人看懂的商业片、或触目惊心的灾难片、或凄美绝唱的爱情片、或充满文艺气息的大片等等。有许多的电影情节纯属虚构,但是里面透视的安防技术却是实实在在的,技术运用的出神入化,在某一个瞬间直撞心海,回味无穷。
红外探测报警技术
在国内外的多部影视片中,红外探测技术运用的颇多,一般都是用来描写需要偷某件重要文件或者药品等等,但进入的方式便是需要突破红外线防御体系,这种手段往往能将一部影片推向一个高潮,惊叹不断。
如由英国老牌影帝肖恩·康纳利监制兼主演的影片《偷天陷阱》,这部007风格的超炫斗智动作片,结合了《不可能的任务》的刺激和《致命武器3》的伶俐与浪漫,再加上适时出现的冲突危机,使得整个影片更显得畅快与过瘾。美女康纳利躲避红外探测的片段更是经典中的经典,柔美的身姿略显性感,在密集的红外线缝隙中穿梭自如。
入侵检测系统或防盗报警器是用于检测非法入侵行为的产品。红外线报警器分主动式和被动式两种。主动式红外线报警器是报警器主动发出红外线,红外线碰到障碍物,就会反射回来,被报警器的探头接收。而被动式报警器少了一项功能,就是发射红外线。在影片中为了营造一种神奇的效果,轻松穿越探测间隙,虽有夸大人的本事的可能,但是我们红外探测技术也仍然存在一些问题,比如误报率较高、当探测器附近有强磁场时,一般探测器外部缺乏磁场屏蔽,可能无法正常工作等等。
GPS定位技术
GPS定位技术是一种基于卫星数据支持的导航系统,以准确的定位跟踪服务于各行各业中,尤其是在智能交通中的应用。通过无线通信网络把接收到的定位信息发送到监控中心,监控中心就可以对车辆进行远程监控,实时掌握车辆情况。这种技术在电影中也是频频出现,往往会在被掌控对象身上安装RFID身份识别芯片,结合红外技术进行跟踪,并且是屡试不爽。
基于GPS和RFID技术的智能系统主要由巡检终端PS(PortableSTation)和中央信息处理系统CIPS(CentralInformationProcessingSystem)组成,运行WindowsMobile嵌入式操作系统的PoeketPC作为基础的巡检终端PS,该PS设置RFID扫描装置,用于定位设备(巡检对象),同时也被用作到位跟踪。后台管理系统提供设备管理、巡视管理和缺陷管理等功能,并接受来自于巡检终端的巡检资料。
电影《百变星君》中星爷依托高科技的支撑,在后的智能技术战斗中,不管对手如何躲闪,星爷都可以直接有效的锁定到对手的位置,这在安防行业中就是动态捕捉,也是基于定位技术。
生物识别技术
生物识别包含了指纹识别、掌纹识别、面部识别、视网膜识别、语音识别等等。现实生活中,用到颇多的就是指纹识别,很多公司实行指纹打卡,来考察出勤情况。另外在很多犯罪分子潜逃作案现场后,警方断案经常采用的方法便是指纹查询等等,尤其是在影视作品中表现的尤为突出。
很多高科技武器可能是通过电脑制作出来的,而有些却是基于现实生活的灵感而来的。有关于生物识别的技术都是依靠前端识别,后端精准的算法匹配完成的。《复仇者联盟》中的视网膜扫描就是一个明显的事例,大厅管理人员的眼睛对准一个先进的识别设备,此时鹰眼将接收器对准门禁识别机上,跨领域的扫描视网膜,而另一端则呈现出一个完成的眼球,这样一个超级的扫描技术,在电影上呈现出来尤为震撼,这对安防生物识别技术研究的企业带来了方向,同时也提高了要求。
电影《2012》,一部关于全球毁灭的灾难电影,相信大多数人都不陌生,但是你是否注意到登船前的一项生物识别镜头,登船前夕,当尤里正在观看拳击比赛的时候,手机收到一条提醒信息:“拇指按上荧屏做生物扫描”,尤里把拇指放上后,手机屏幕上加载出来“请开始登船程式”。先进的识别技术充斥在许多优质大片里,作为一个安防人,看电影的同时,认识到行业的前沿技术,带给我们的震惊同时,提高了对电影好评度。生物识别技术主要依托的就是生物体之间的差异性,和一些可测量的特征点,在识别市场上的空间非常广阔。
视频监控系统
随着科技的日新月异,以数字化、网络化、高清化、智能化应用为发展方向的视频监控系统联网建设和视频图像信息整合将成为重点。监控系统是由摄像、传输、控制、显示、记录五大部分组成,对重点区域和场所进行监控,对突发性的事件进行及时的监视和记忆,以便事发后的案件处理等等。
《谍影重重4》是融入安防技术的一个典型电影片,各种尖端安防技术的应用凸显在剧中的各个地方,包含GPS定位技术、红外追踪技术、智能分析技术、门禁系统的卡片识别技术及生物识别技术等等。后对于视频监控系统的利用尤为凸出,中情局调动美国各机场、商业区、公路,以及港口等视频监控系统,综合了强大的智能分析技术和数据处理技术进行搜捕逃往菲律宾的男女主角,先进的智能定位系统让人看的目瞪口呆。
生活就像一部没有的电影,考验着角色塑造者的实力。加了的电影去诠释一种没有的生活,而电影中的高科技安防技术服务的更是这种生活。也寄希望于安防行业能够蓬勃发展,为优质电影的塑造贡献自己的力量,更希望的是电影中超高科技的安防设备能够早日实现,服务于我们的生活。