2012年被称作“智能电视元年”。这一年里,TCL、创维等中国本土品牌,索尼、夏普等日系品牌、三星等韩系品牌纷纷推出智能电视。和传统电视机只注重图像处理性能不同,智能电视更像是一台电脑,除高画质、3D显示之外,还装载了操作系统,可通过各种程序对电视进行管理,实现视频点播、上网冲浪等应用。因此,相对传统电视芯片来说,智能电视芯片不仅需要高性能的图像处理IC,更需要高性能的应用处理器,来运行各种复杂程序。从某种意义上说,处理器性能的高低将直接决定未来智能电视的市场前景。目前已有越来越多国际处理器大厂投身智能电视芯片市场。高性能、多核芯成为智能电视芯片的发展趋势。
应用处理器厂商大举进军智能电视
智能电视与移动设备芯片发展轨迹越来越相近,英特尔、高通、Marvell等纷纷进入这一市场。
由于新一代智能电视将支持更高端的操作系统,具备裸眼3D显示、超高清(4k)显示、多屏互动,甚至体感、声控等先进功能,对处理器性能的要求不断提高,智能电视与移动设备的芯片发展轨迹愈来愈相近。为全面优化智能电视功能设计,从2012年开始Marvell、英特尔、高通、英伟达、苹果、三星等处理器大厂纷纷进入这一市场。
高通已通过其4核骁龙S4芯片,与联想合作开发高端智能电视K91;谷歌Google TV的代芯片为英特尔提供,第二代芯片供应商为Marvell,联想推出的智能电视S31也选择使用了Marvell平台。移动处理器业者正快速在电视市场崛起。
高通公司业务拓展全球副总裁暨高通风险投资中国区总经理沈劲表示,智能电视是高通新拓展的产业,高通认为想探索智能电视的重点在于“多应用”,使电视成为真正交互式的设备,得到消费者的认同,才能让年轻人重新回到客厅,电视市场才能有新的面貌。
多核CPU加图形处理器成主导方案
处理器业者推出多核CPU加GPU的方案,以相同系列、不同等级的IC切入智能电视领域。
由于广播电视的行业特征与移动终端不同,此前移动芯片厂家无法将技术复制到电视芯片领域。但随着移动互联对用户习惯的培养,移动用户体验已逐渐被带入电视应用,因此一些移动终端芯片厂开始在自家原有芯片上进行一些技术改动,将其应用于电视中。
但电视机厂家向智能电视转型,需要芯片厂家在技术支持方面更加开放。Gartner资深分析师Michele Evans Reitz表示,随着电视品牌厂对双核以上等级的智能电视处理器需求更加殷切,应用处理器业者势必朝此方向发展,推出多核中央处理器(CPU)加图形处理器(GPU)的设计方案,以相同系列、不同等级的IC切入该领域。
中国台湾地区资策会(MIC)资深产业分析师戴鸿钧认为,2013年智能电视多核处理器将大举亮相,基本规格包括将CPU升级至双核、频率1.2GHz,以满足高速上网及多元化人机界面应用;GPU也开始迈向双核,提供比视频编解码引擎更强大的图形处理功能。
一般而言,智能电视芯片包含上网浏览和视频编解码两大部分。网络应用偏向移动设备处理器功能,负责网页浏览、数字处理和执行应用程序等工作;视频编解码方面则以图像处理引擎为主,搭配符合各国广播信号标准的计算方法,以顺利进行视频的编解码。
从多屏互动到三网融合
手机、电视之间的多屏融合,有赖于家庭网关等客户端设备的联通,进而形成三网融合的新趋势。
智能手机、平板电脑和智能电视等智能终端设备的迅猛发展,使得智能终端设备之间的多屏互动成为热门技术。我国的彩电企业都在致力于为其智能电视产品开发多屏互动功能和应用,系统运营商也在积极开发三屏互转的系统和终端产品,以实现内容、网络和终端的真正融合。而智能手机、PC、平板电脑、机顶盒电视间的多屏融合,却有赖于家庭服务器和网关、OTT互联网电视/Android/HTML5等网络客户端设备的联通,从而形成三网融合的新趋势。
博通公司宽带通信集团机顶盒产品线产品组经理Charlie Lou表示,目前业界关注的重点是如何与用于大屏幕上显示的机顶盒建立接口,这样机顶盒可以与平板电脑或智能手机显示相同的内容。该市场目前正在考虑数项多屏应用。此类互连的基本应用是使用智能手机或平板电脑控制机顶盒。更高级的应用包括机顶盒视频的转换或转码,以便在智能手机和平板电脑上播放。实现多屏应用需要解决一些问题,主要是如何在机顶盒与智能手机、平板电脑之间建立物理接口。博通公司认为WiFi将成为机顶盒和移动设备之间的物理连接。
专家观点
博通公司宽带通信集团机顶盒产品线产品组经理Charlie Lou
价值链定位不清影响智能电视市场成长
影响智能电视市场渗透率的因素是缺乏网络和内容分发。首先,我们认为智能电视的价值定位不明确。智能手机拥有内置的3G无线网络。但是,中国的智能电视需要连接到调制解调器;而智能电视制造商不提供此类设备。在中国,电信运营商或有线电视运营商等服务提供商提供调制解调器。因此,智能电视需要依靠第三方服务,使其吸引力大减。其次,由于缺乏服务提供商网络,无法保障高质量的视频内容分发。因此,对于消费者来说,购买智能电视与购买机顶盒相比没有任何优势而言。
预计新资本的注入将对中国下一代广播电视网(NGB)计划产生有利影响,NGB计划旨在建立支持模拟传输、数字传输和宽带互联网接入的融合电信网、互联网和电视网的先进网络。反过来,这一过渡将推动对高清机顶盒(STB)和双向网络设备的需求,在中国市场中,主要由有线电视服务商为用户提供这些设备。
博通公司已经为满足该需求做好了准备。通过与中方合作伙伴以及机顶盒制造商的通力合作,我们已经定义和设计了满足中国市场需求的专用机顶盒,并且实现了产品化。机顶盒芯片可以为一系列基于开放互联网(OTT)的业务提供更高品质的服务,同时降低这些设备在新兴市场的零售价。此外,我们还推出了符合中国电缆数据服务接口规范(C-DOCSIS)的以太网数据同轴电缆传输(EoC)芯片,该芯片经过了中国国家广播电影电视总局的授权。我们的C-DOCSIS EoC芯片为中国有线电视运营商提供了高性价比的高速解决方案——宽带速度可以达到1Gbps,能够提供融合的通信服务。
泰克大中华区市场开发经理张天生
网络视频时代需要全新测试方案
在智能互联趋势的推动下,广播电视领域热点不断,新技术、新应用层出不穷。大体可以总结为以下两个趋势:一是无线技术无处不在,预计2020年全球联网的移动设备数量将达500亿台;二是高带宽的需求持续增加,预计到2016年网络视频用户将达到15亿。这些无不需要测试设备提供保障。
由于无线技术与视频技术的融合与发展,真正混合域的应用将迅速增加,这就需要同时进行设计调试和验证模拟信号、数字信号和RF信号。而随着带宽的增加,信号复杂度也不断提高。因为拥有更宽信道带宽、更高阶调制及支持多条无线数据流(MIMO)的系统带来了新的设计和测试挑战。智能设备中需采用多种无线技术和多个频段,要求把更多的重点放在时变RF信号的干扰、噪声和辐射上。
由于高清显示与视频网络的发展,需要更高的带宽进行高效的高速数据传输,这就涉及多种新型调制技术,以提高光纤通道容量,需要准确地捕获和解码/调试复杂的高速信号,从光域到电域;而处理显示设备、移动设备、PC设备上不断演变、迅速增长的标准,需要满足高速串行标准、连接标准,并面向不断演变的新标准做好准备;网络服务设备接入的加速又需要测量更快的信号,测量SNR较差的信号,没有既定的测试惯例,要求更深入地了解测试测量技术。
对此,泰克可以提供完备的测试方案。实时频谱分析仪具有独特的DPX实时RF频谱显示技术,可及时发现和捕获难检问题。混合域示波器同时集成了频谱分析仪,可捕获与时间相关的模拟信号、数字信号和RF信号。
微观点
@流光溢彩电视:智能电视首先意味着硬件技术的升级和革命,只有配备了业界的高配置、高性能芯片,才能顺畅运行大型3D体感游戏和各种软件程序;其次,智能电视意味着软件技术的革命,智能电视必然是一款可定制功能的电视;再次,智能电视还是不断成长,与时俱进的全新一代电视。
@工贸家电唐家墩店:在网络、人机交互、新型显示、云计算、芯片等新技术刺激下,这些硬件和软件的升级成了彩电智能化的加速器。但政策限制较多、用户黏着度低、统一标准缺乏、应用资源短缺、操控不便利、运营平台不统一、商业模式不清晰,这七大因素仍然制约着3D与智能电视行业的发展。
@Marvell_HR:2012年1月17日CES美国国际消费电子展上,Marvell展出了专为智能电视和智能电视机顶盒提供的芯片解决方案。公司创始人戴伟立女士认为,2013年对智能电视是重大的一年,智能电视的关键在于处理器芯片技术以及软件应用,在未来的一年里这些技术都会逐步走向成熟。