• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

除了Tegra 4 NVIDIA i500 4G基带细节传来

来源:mydrivers
时间:2013-01-08

除了Tegra 4,与其相伴的基带Icera i500 Soft Modem也有更多消息传来。

首先,它也是台积电28nm工艺制造的,不过是注重高性能的HP HKMG版本,但是工作功耗比LP版本的其实更低,而在待机时可以通过 电源 门控进入完全休眠状态。i500的八个核心都可以独立关闭, 具体取决于负载状态或者预装软件情况。

网络制式方面, Icera i500首发支持LTE UE Category 3、3GPP Release 9,20MHz FDD-LTE通道下载速度100Mbps,后期会通过软件升级支持LTE UE Category 4、3GPP Release10,以及LTE载波聚合,速度也提升到150Mbps。这种软升级正是其“软件定义射频”(software defined radio)架构的优势。

WCDMA/HSPA+方面可以 支持到DC-HSPA+, 下载速度42Mbps,但是不了解CDMA2000 1x/EVDO 3GPP2的情况。此外也支持VoLTE语音技术。

i500还会 搭配全新的收发器 ,65nm LP CMOS工艺制造,但不是来自台积电,而是另一家更利于射频芯片的生产线。NVIDIA的目标是和高通一样支持七个端口,但具体的频段划分还不清楚。

标签 电源 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网

更多新闻