• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔松了口气:苹果短期内不会转投ARM

来源:OFweek电子工程网
时间:2012-11-12

  • 据国外媒体报道,科技博客allthingsd就 苹果 公司mac系列产品放弃 英特尔 转投 ARM 的外界传言进行分析,认为这一切有可能发生,但不会太快。在出现足够可靠的消息之前,不妨将之看成是一则谣言。

    苹果上一次转换芯片架构要追溯到2005至2006年间,该公司放弃使用IBM的PowerPC架构处理器,转而使用英特尔生产的处理器,而当时世界上绝大部分的PC都已经运行着英特尔处理器。

    转投英特尔也产生了一个副作用,苹果的Mac系列产品终于可以运行微软的Windows以及其他一些操作系统。Parallels这款虚拟机程序也成为当时Mac电脑上的一款软件产品,它可以让用户在Mac电脑上安装和运行Windows操作系统。

    彭博社的报道中表示,苹果的工程师们对于该公司自主设计的芯片 “越来越有信心”,他们认为在款iPad中使用的A6X处理器终将有足够的运算能力,不仅能够搭载在iPad和iPhone等设备上,还可以搭载到Mac电脑上。

    这样一个转变毫无疑问会伤害到英特尔的权益,该公司已经开始在竭力维护自己在业界的地位了,对移动市场缺乏参与度也是英特尔的一个硬伤。

    这次的流言来的正是时候,苹果公司希望为旗下的不同平台——手机,平板电脑和PC,提供一个统一的运算环境。要实现这个目标,就必须要让所有产品拥有同样的内部芯片架构。

    这个想法并不疯狂,或许在库比蒂诺或者奥斯丁的某个实验室里就有那么一台Mac工程机搭载着A系列芯片,反复运行着某些改进版的Mac OS X操作系统,只为了测试其可行性。

    这一切就像一块拼图,有些部分已经在正确的位置,有些则还未被放在正确的位置,但没有什么事是不可能的。而上个月ARM发布的Crotex A57和A53处理器或许是这块拼图中关键的一块。

    这是ARM发布的款64位处理器,而搭载64位处理器是Mac系列电脑发展的一条必经之路。为什么这么说?因为64位处理器支持更多的内存。拿MacBook Pro举个例子。该款机型标配8G内存并且可以扩充至16G,而iMac机型终可以扩充至32G内存。能否支持更多内存取决于是否是64位处理器,而就在一个月前,ARM的处理器还做不到这点。

  • 标签 英特尔 苹果 ARM ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 Element14采购 E络盟采购

    更多新闻