• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

iPhone 5发烧 谁挤进供应链?

来源:CTIMES
时间:2012-10-11

不可否认,苹果在iPhone 5上面下了很深的功夫。其一,为提高浏览网页便利性,它的萤幕加大加长,从3.5寸变大到4寸,长度从115.2mm加大至123.8mm。其次为了薄型轻量,厚度从9.3mm减低轻到7.6mm,比4S厚度薄了约30%,重量从140g降至112g。其三,为加快通信传输速度,采用了第四代高速通信技术LTE。


这中间得动下许多手脚。外型上的改变是机壳改采以金属框体包覆,4S的设计是金属框将前面的触控面板和背面的玻璃挟起的构造,而iPhone 5的背面则舍弃了玻璃,采用浴缸型的金属框体将前面的面板整个包覆住的构造。

内部零件也都变得又轻又小。SIM卡从4S的micro SIM,改采体积小了44%的Nano SIM。摄像镜头仍是800万画素,但相机模组整体缩小了20%。外部的 连接器 ,采用了苹果称为?Lighting Connector?的8 pin小型连接器,比4S的30 pin connector更小。应用处理器A6比起A5,性能和处理绘图处理能力都增大两倍以上,半导体制程从45nm改由32nm技术生产,让体积缩小了22%,代工厂商仍是三星。

苹果供应商单月业绩冲高

由于iPhone 5做了多项设计改变,取得订单的零组件制造商业绩也跟着水涨船高。台湾地区跟iPhone 5有关的零组件制造商,八月份单月的业绩皆攀高。iPhone通信处理器仍是Qualcomm的设计,生产者是台积电,台积电八月的营收与前年同期相比,增加了31.5%,约当495亿台币。

苹果在2011年超越HP成为半导体买家后,在LSI的制造上,台积电和三星两者之间的竞争加剧,中间的微妙处也令人对未来产生许多想像。三星LSI部门营收靠着苹果的订单不断增高,然而三星本身的智慧型手机市占率威胁着苹果是事实。这样矛盾的关系中间存在着其他厂商生存的缝隙,也是台积电能把手伸进去的地方。

一方面,苹果开始布建自有IC设计团队,以减少依赖三星的手机晶片设计能力;这次iPhone 5内建的A6处理器,正是苹果首度自行开发?ARMv7?架构的处理系统单晶片,以后或许能直接在晶圆代工厂投片。

另一方面,台积电宣布跨入新的商业模式,开发3D IC封装技术。跟三星一样提供全套服务,把逻辑晶片和DRAM放在矽中介层上、然后封装在基板上。台积电在逻辑电路制程上技术并不输给三星,明年先进的20nm制程就能量产,但是后段的3D封装部分如果也能稳定执行,有机会取得下一代A7处理器订单。

通信用的石英元件供应商台湾晶技八月营收高达十亿台币,是过去以来纪录。根据日经新闻的报导,相机镜头供应商大立光电,据说至年底所有产能完全被iPhone 5包下了。

台湾在iPhone 5的供应链如组装、连接器、石英元件、机壳、电路板等周边零组件,提供了很强的供应链,然而在处理器、显示器、记忆体等贵的零组件上,就没办法跟美日韩等制造商竞争。

采用In-cell型触控面板技术是iPhone 5在厚度上能减下30%的重要原因。有能力提供这项显示器技术的为日本的Japan Display(由Sony、Toshiba、日立制作所三家整合)、Sharp、以及韩国的LG Display等三家供应商。不过苹果方面传出,面板的投产比预定的时间晚,增产速度也较慢,导致In-cell触控面板的供给不足,成为iPhone 5出货的隐忧。这样一来据说也影响了下游的组装,鸿海在八月的业绩比去年同期仅微幅增加3.7%。

除了面板供应量不稳之外,NAND型快闪记忆体的供货减少也是另一个隐忧。主要原因是之前记忆体的供需失衡,价格滑落太多,包括Toshiba等快闪记忆体制造商开始减产,以回复合理的市场价格。iPhone 5这次不只采用了来自三星的快闪记忆体,也增加了向Toshiba的采购,原因可能正是因为之前的减产效应。

中国生产的电池也浮现苹果的供应商名单上,iPhone 5所使用的电池制造商“天金力神电池有限公司”,是中国四大电池制造商之一,其他三家为:香港新能源科技、比克、比亚迪。苹果早在4S上就采用了标注“东莞新能源科技”字样的电池。能为高规格的iPhone智慧手机提供零组件,意味着中国制造能力开始有一定以上的水准。

全面进入LTE世代

iPhone 5在通信技术上,增加了对LTE技术的支援,从这里开始,智慧手机的通讯跃入第四代通信技术,而且对WiMAX的冲击将会加深。

一度声势浩大的WiMAX,在美、南韩、日本、台湾等市场曾受到采用,但自去年开始大多积极转向LTE;根据市调机构ABI Research的报告,南韩的LTE用户数去年第四季超越WiMAX用户,美国则是在今年季也追赶过WiMAX用户。台湾政府一直在普及 WiMAX,然而一个跟政府唱反调的现实就是:WiMAX用户数量停滞不前;美国市调公司TeleGeography的数字显示,去年3月底时,台湾宽频用户数为536万人,其中WiMAX用户数量只有5万多,台湾因而被迫改变方针,采取了同时发展WiMAX和LTE的策略。

日本LTE下载速度可达每秒75Mbps,是3G通信速度的10倍以上,由于频宽增大,让智慧型手机有能力提供流畅的影音服务,包括影片播放、线上游戏、影像电话,甚至可以让手机执行现场SNG,几乎所有手机大厂都支援LTE技术,如今iPhone 5也加入支援LTE技术阵营,如此一来市场对WiMAX的疑虑将加深,LTE通信技术在手机平台的地位会更稳固。
























标签 连接器 Future采购 搜索平台 采购平台 Avnet采购 安富利采购

更多新闻