• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intel未必是苹果未来选项 但AMD能否撑起台面

来源:联合新闻网
时间:2012-10-08

根据 Bloomberg Businessweek 报导,未来 Apple 有可能不在 Mac 计算机上使用 Intel CPU。
Bloomberg Businessweek 3 日发表了一篇文章,叙述 Tim Cook 担任 CEO 的现况,其中引述了两名熟悉 Apple 事务的不具名人士评论,表示 Apple 在不在 Mac 计算机中,使用 Intel CPU。


撰文者写道:「这个转换将会非常困难,而且不会在近期发生,不过可以让 Apple 的 Mac 笔电与计算机可以和对手使用 Intel 芯片和 Windows 系统的产品区别更明显。」

Apple 想换掉 Intel CPU 已经不是新闻,不过 3 日的报导则显示了这个期望仍存在这家公司里。早在 2010 年,AppleInsider 网站就曾经报导 Apple 正与 Intel 的主要对手 AMD 商谈在未来的 Mac 计算机中使用 AMD 芯片。

Apple 之前使用 IBM 的 PowerPC 芯片,使得 Mac 计算机与众不同。不过在 2005 年 Apple 宣布旗下所的计算机都将改用 Intel 处理器。这个转换在 2006 年 8 月完成,而且从 2009 年的 OS X 10.6 Snow Leopard 开始,就完全不支持传统的 PowerPC Mac 计算机。

虽然 Intel 现在驱动著 Apple 的 Mac 计算机,不过并未出现在 Apple 广受欢迎的 iOS 装置,如 iPhone 和 iPad 中。Intel 虽然开始推动在行动装置中使用自家的 Atom 处理器,不过经测试发现 Apple 在 iPhone 5 中所用的 A6 CPU 比 Atom 效能更好。

另外 Apple 如果真的想甩掉 Intel 的话,AMD 虽然会是选项之一,不过 Apple 已经在设计自家 iPhone 和 iPad 所使用的矽芯片方面有所进展。今年初就曾传出 Apple 正计画在将来的 MacBook 中,使用自家 ARM 处理器,尤其是使用在电力需求高的应用里,象是又轻又薄的 MacBook Air。

3 日的报导同时也揭露了已故 Apple 共同创立人 Steve Jobs 曾考虑移除 iOS 中的 Google Search。不过他和 Apple 公司觉得将会过于激怒使用者,终决定放弃。
标签 Intel AMD 苹果 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

更多新闻