• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

WP手机二季度销量540万部 低于黑莓和塞班

来源:OFweek电子工程网
时间:2012-09-17

  • 北京时间9月15日消息,据国外媒体报道,市场研究公司IDC日前公布了全球第二季度 智能手机 销售情况,数据显示 WP手机 在第二季度市场表现欠佳,二季度的销量为540万部,在全球智能手机市场上仅占3.5%的份额,不仅未能赶上安卓手机和iOS手机的市场份额,而且还低于黑莓手机和塞班手机的市场份额。 苹果 发布新一代 iPhone 使微软面临更大的挑战。

    IDC数据显示,今年二季度,WP手机的市场份额从去年同期的2.3%增加至3.5%。与此同时,二季度安卓手机的销量为1.048亿部,市场份额从去年同期的46.9%增加至68.1%;iPhone的销量为2600万部,市场份额从去年同期的18.8%下降至16.9%;黑莓手机的销量为740万部,市场份额从去年同期的11.5%下降至4.8%;塞班手机的销量为680万部,市场份额从去年同期的16.9%下降至4.4%。

    尽管WP手机的市场表现不佳,但是有迹象显示WP手机在今年秋冬季将会有更佳的表现。多家设备制造商,特别是 三星 已经发布了基于WP的全新高端WP8手机,此外,AT&T和T-Mobile也将推出WP8手机。这些运营商可能会极力推广WP8手机,作为在智能手机市场上反击苹果的一条途径。当前,运营商每销售一部iPhone就要向苹果支付600美元的版权费。

    从某一方面来说,WP市场份额要么增加,要么这个平台失败。随着Windows 8的即将发布,全新Windows 8手机的推出、运营商和制造商的大力支持,以及营销推广力度的加大,这些都可能会是WP扩大市场份额的后机会。如果在这些因素的推动下,WP仍无法抢占安卓和iOS的市场份额,那么这个平台可能会永远无法成功。

  • 标签 WP手机 智能手机 苹果 iPhone 三星 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购 搜索平台

    更多新闻