• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

在 FRDM-A-S32K312 上使用 RTD 驱动程序的 UART 通信示例

来源:NXP
时间:2026-06-10

NXP 应用代码中心 - FRDM-A-S32K312 UART 通信示例

NXP 应用代码中心

在 FRDM-A-S32K312 上使用 RTD 驱动程序的 UART 通信示例

本演示展示了如何使用 S32 Design Studio 在 FRDM-A-S32K312 微控制器上配置和使用实时驱动程序(RTD / MCAL)包中的 UART 驱动。
该示例使用回环连接演示 UART 通信,其中发送的数据被回传接收,验证使用 FLEXIO 的 UART TX/RX 功能。

开发板:FRDM-A-S32K312
分类:通信
外设:UART、FLEXIO
工具链:S32 Design Studio IDE

1. 软件和工具

本示例使用 FRDM 汽车级 S32K3 捆绑包进行开发。要下载和安装完整的软件和工具生态系统,请使用以下链接:
S32K3 FRDM 汽车级开发板安装包

2. 硬件

2.1 所需硬件

  • 个人电脑
  • Type-C USB 数据线
  • FRDM-A-S32K312

2.3 调试器连接

将 Type-C USB 数据线连接到电脑和 FRDM-A-S32K312 开发板以供电和调试

3. 设置

3.1 将项目导入 S32 Design Studio IDE

  1. 打开 S32 Design Studio IDE,在 Dashboard 面板中,选择从应用代码中心导入项目。

  2. 您可以通过直接搜索名称找到所需的演示项目。打开项目,从此窗口点击GitHub 链接,S32 Design Studio IDE 将自动获取项目属性,然后点击下一步>。

  3. 选择main分支,然后点击下一步>。
  4. 在目标->目录窗口中选择项目的本地路径。S32 Design Studio IDE 将把代码仓库克隆到此路径,点击下一步>。
  5. 选择导入现有 Eclipse 项目然后点击下一步>。
  6. 选择此仓库中的项目(此仓库中只有一个项目)然后点击完成。

3.2 生成、构建和运行示例

  1. 在项目资源管理器中,右键点击项目并选择更新代码并构建项目。这将生成配置(引脚、时钟、外设),更新源代码并使用活动配置(例如 Debug_FLASH)构建项目。
    确保构建成功完成并且 *.elf 文件无错误生成。

    在SDK 组件管理弹出窗口中按是继续。
  2. 进入调试并选择调试配置。将会有一个此项目的调试配置:

    配置名称描述
    $(example)_debug_flash_pemicro使用 PEmicro 探头调试 FLASH 配置
    选择所需的调试配置并点击调试。现在视图将切换到调试视图。
    使用控件来控制程序流程。

4. 结果

该示例通过回环设置验证 UART 通信。在枚举的 COM 端口上打开串行终端(典型设置:115200 波特率、8 位数据位、无校验位、1 停止位、无流控制)。通过 UART 发送的数据被回传接收,确认正确的 UART 和 FLEXIO 配置和运行。


更多新闻