• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

被动器件电阻的作用是什么

来源:网络整理
时间:2021-07-19

分享至:

被动器件不需借助任何的能源就可以完成信号的传输功能,因此现如今被更多的应用于电子信息产业的诸多细分领域当中。不过由于这种电子元器件本身不具备智能化的功能,因此其作用实质上就是对一些数字信号以及混合信号来进行相应的传输。下面就被动器件工作的一些特点来做以更加详尽化的阐释。

作用一:分压分流

电阻的主要作用其实就是进行分流或者分压,当电阻与另外一个器件在电路当中进行串联时,电阻就能够起到保证两端电流相同的作用,同时也可以维持整个电流当中的总电压保持稳定状态。此外在串联当中电阻的使用也可以让两端的电压保持相同,流过电阻的电流与流过其它器件的电流都是相同的,这样就能更好保证器件的稳定性,从而避免影响到电子产品的正常使用。

作用二:阻抗匹配

阻抗匹配实际上就是当器件应用在一些通讯设备上时,在信号传输的过程当中所获得的一种工作状态,这种工作状态的达成,可以使负载阻抗以及激励源内部的阻抗找到一个相互匹配的方式。其实这个过程就是阻抗匹配的过程,通过内部对于阻抗能力的改变来实现匹配的方式可以让通讯设备的信号传输更加的稳定,同时也可以保证在任何环境当中信号传输的有效性,因此现在很多通讯设备当中都会安装使用这种电阻器件来提高信号的稳定性,其应用范围也必然会变得更加广泛。

其实被动器件电阻的主要作用就是分流分压以及进行阻抗匹配等,特别是在信号传输当中为了能够得到快速的功率传输,从而达到预期的工作状态,通过被动器件电阻的应用和匹配来保证信号传输的足够稳定,这也是用户们更为关注的问题所在。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

更多新闻