• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

贴片电感的特点是什么

来源:网络整理
时间:2021-07-14

分享至:

贴片电感是电子产品中非常常见的一种利用绝缘导线制成的电感元件,该电感元件可以实现对电流信号进行有效的隔离或者是滤波等,电子产品使用电感元件之后其电路电流传输会得到更强劲的保障,依靠产生的磁场来保护设备的安全运行。那么这款电感元件还具有哪些特点呢?

1、小型化实现高品质的特点

信誉好的贴片电感厂家称这种电感元件就是进行表面贴装的高功率电感,但是由于其具备了小型化的特点,因此在电路板上的应用更加便利,不会对其他的元件性能造成影响和破坏;从而还可以实现高品质、高能量储存以及低电阻的几种良好特点。

2、应用范围较广可进行自动贴装

电感元件的应用范围也比较广泛,主要可以应用在电脑显卡板卡上,对于笔记本电脑、蛲虫记忆程序设计以及多类型的转换器均有不错的应用;其次电感元件还可以提供卷轴包装,可实现表面的自动贴装。

3、端面强度良好多属性优良

电感元件还具有较为良好的端面强度,因此也具备了良好的焊锡性能。使用过程中由于电感元件具备的较高Q值,可以实现低阻抗的特点;并且同时可发挥出良好的低漏磁、低值电阻以及耐大电流的几种良好特性。对于不同电子产品而言电感元件具备的这些性能均能够起到更好的保护作用。

价格合理的贴片电感的特点主要可以从其小型化的造型构造,和使用时体现的多种性能出发进行讲解,由于电感元件造型结构比较小因此使用时可以实现多种高品质的性能;而且为了减轻工厂生产的压力,电感元件还可以进行自动化的贴装十分便利。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

更多新闻