• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

发光二极管符号种类及特性

来源:网络整理
时间:2019-05-16

分享至:

发光二极管是一种直接能把电能转变为光能的半导体器件。与其它发光器件相比,具有体积小、功耗低、发光均匀、稳定、响应速度快、寿命长和可靠性高等优点,被广泛应用于各种电子仪器、音响设备、计算机等作电流指示、音频指示和信息状态显示等。

一、发光原理

发光二极管的管芯结构与普通二极管相似,由一个PN结构成。当在发光二极管PN结上加正向电压时,发光二极管的特性和种类符号以及发光二极管的测量方法空间电荷层变窄,载流子扩散运动大于漂移运动,致使P区的空穴注入N区,N区的电子注入P区。当电子和空穴复合时会释放出能量并以发光的形式表现出来。

二、种类和符号

发光二极管的种类很多,按发光材料来区分有磷化镓(GaP)发光二极管、磷砷化镓(GaAsP)发光二极管、砷铝镓(GaAIAs)发光二极管等;按发光颜色来分有发红光、黄光、绿光以及眼睛看不见的红外发光二极管等;若按功率来区别可分为小功率(HG 400系列)、中功率(HG50系列)和大功率(HG52系列)发光二极管:另外还有多色、变色发光二极管等等。

发光二极管及在电路中的符号,如图Z0128所示。

小功率的发光二极管正常工作电流在10 ~ 30mA范围内。通常正向压降值在1.5 ~ 3V范围内。发光二极管的反向耐压一般在6V左右。

发光二极管的伏安特性与整流二极管相似。为了避免由于电源波动引起正向电流值超过允许工作电流而导致管子烧坏,通常应串联一个限流电阻来限制流过二极管的电流。由于发光二极管允许工作电流随环境温度的升高而降低,因此,发光二极管不宜在高温环境中使用。

发光二极管的反向耐压(即反向击穿电压)值比普通二极管的小,所以使用时,为了防止击穿造成发光二极管不发光,在电路中要加接二极管来保护。

1、用模拟式万用表判别发光二极管

模拟式万用表判断发光二极管的极性的方法与判断普通二极管的方法是一样的,只不过一般发光二极管的正向导通电压可超过lV,实际使用电流可达100mA以上,测量时可用量程较大的&TImes;lk和&TImes;10k档测其正向和反向电阻。一般正向电阻小于50kΩ,反向电阻大于200kΩ为正常。

2、发光二极管工作电流的测量

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 发光二极管符号种

更多新闻