来源:网络整理
时间:2019-05-15
变容二极管原理
变容二极管也称为压控变容器,是根据所提供的电压变化而改变结电容的半导体。也就是说,作为可变电容器,可以被应用于FM调谐器及TV调谐器等谐振电路和FM调制电路中。
其实我们可以把它看成一个PN结,我们想,如果在PN结上加一个反向电压V(变容二极管是反向来用的),则N型半导体内的电子被引向正极,P型半导体内的空穴被引向负极,然后形成既没有电子也没有空穴的耗尽层,该耗尽层的宽度我们设为d,随着反向电压V的变化而变化。如此一来,反向电压V增大,则耗尽层d变宽,二极管的电容量C就减少(根据C=kS/d),而耗尽层宽d变窄,二极管的电容量变变大。反向电压V的改变引起耗尽层的变化,从而改变了压控变容器的结容量C。达到了目的
变容二极管的作用变容二极管是利用PN结之间电容可变的原理制成的半导体器件,在高频调谐、通信等电路中作可变电容器使用。
变容二极管属于反偏压二极管,改变其PN结上的反向偏压,即可改变PN结电容量。反向偏压越高,结电容则越少,反向偏压与结电容之间的关系是非线性的。
变容二极管有玻璃外壳封装(玻封)、塑料封装(塑封)、金属外壳封装(金封)和无引线表面封装等多种封装形式、如图4-18所示。通常,中小功率的变容二极管采用玻封、塑封或表面封装,而功率较大的变容二极管多采用金封。常用变容二极管参数。
变容二极管如何测量
1、用指针式万用表检测方法
检测方法如下图所示。将万用表的测量开关置于Rxok挡,黑表笔接被测变容二极管的正极,红表笔接负极,所得阻值应为几千欧至200k9此值为被测管的正向电阻,且随管子型号不同而异)。调换表笔测量管子的反向电阻,其阻值应为c∞,若指针略有偏转,说明管子反向漏电或已经损坏。如果测得的正、反向电阻值均为0或∞,则说明被测管已击穿或已开路损坏。
经验证明,不同型号的变容二极管,其正向电阻值的离散性是很大的。如2cC2型变容二极管的正向电阻有180k2本例值为ok2。外,对于某些正向电阻比较小的变容二极管,也可以使用Rxk挡进行检测。但在测试实践中发现,有些型号的变容二极管,用Rxk挡检测时,无论是正向测量,还是反向测量,所得电阻值均为无穷大(指针不摆动)。遇到这种情况,不要轻易判定被测管是坏管,应该使用Rx10k挡进行必要的复测,然后再做出相应的结论。
2、用数字式万用表检测
(1)利用数字式万用表的二极管挡可以检测变容_极管PN结的单向导电性,进而判断其好坏。检测方法如图3-44所示。将数字式万用表拨至二极管挡,先将红、黑表笔分别任意接被测管两个引脚进行次测量,然后交换表笔再重测次。在这两次测量中,若有一次的读数为0.58~0.65V左右,图3-44(a所显示值为0.566V此时表笔为正向接法,红表笔所接的引脚是正极,黑表笔所接的引脚为负极,所得电压数值则为被测变容二极管的正向压降值;在另一次测量中,如图3-44(6)所示,仪表显示溢出符号1“,此时表笔为反向接法,红表笔所接的引脚是被测管的负极,而黑表笔所接的引脚则为正极。
(2)利用数字式万用表的电容挡可以测量变容一极管结电容。检测方法如图3-45所示。首先关掉电源,将数字式万用表拨至电容挡,把被测变容_极管的负极插入靠左边的孔,而正极插入靠右边的孔,以保证施加反向偏压。然后打开电源,观察万用表出现的数字应从某一值迅速减少,后稳定在某值上,此值就是被测变容晶体二极管的结电容量。如果显示溢出符号”1″,则说明PN结内部短路,如果显示000″,则说明管子已开路。
需要指出的是,在测量结电容前,应将变容_极管短路放电,然后打开电源,否则观察不到上述充电过程。此外,变容_极管的标称结电容量还与环境湿度有关,好在25°c室湿下检测。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)