来源:网络整理
时间:2019-05-08
光敏二极管
光敏二极管,又叫光电二极管是一种能够将光根据使用方式,转换成电流或者电压信号的光探测器。管芯常使用一个具有光敏特征的PN结,对光的变化非常敏感,具有单向导电性,而且光强不同的时候会改变电学特性,因此,可以利用光照强弱来改变电路中的电流。
光敏二极管工作原理
光敏二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的是,为了便于接受入射光照,PN结面积尽量做的大一些,电极面积尽量小些,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。
光敏二极管是在反向电压作用之下工作的。没有光照时,反向电流很小(一般小于0.1微安),称为暗电流。当有光照时,携带能量的光子进入PN结后,把能量传给共价键上的束缚电子,使部分电子挣脱共价键,从而产生电子---空穴对,称为光生载流子。
它们在反向电压作用下参加漂移运动,使反向电流明显变大,光的强度越大,反向电流也越大。这种特性称为“光电导”。光敏二极管在一般照度的光线照射下,所产生的电流叫光电流。如果在外电路上接上负载,负载上就获得了电信号,而且这个电信号随着光的变化而相应变化。
光敏二极管是电子电路中广泛采用的光敏器件。光敏二极管和普通二极管一样具有一个PN结,不同之处是在光敏二极管的外壳上有一个透明的窗口以接收光线照射,实现光电转换,在电路图中文字符号一般为VD。
光敏二极管如何接入电路
光敏二极管有很多种型号:
1、以自然光为触发条件,这个简单,他只有两根管脚,你可以把它想象成一个开关,串联在电路里,有光它就导通无光就关断,注意连接方向,与普通二极管安装方向相同
2、需要12V、5V电源激发的光敏二极管,这种使用多,一般有四根管脚,分两组。一般在二极管上有个红点标注,有红点的是激发端。一组两根接12V、5V直流电源(控制回路),另一组两根接驱动电路,只要控制电路导通,驱动电路就导通,这种二极管的好处是,输入与输出间阻抗高,没有干扰。
3.光敏二极管与普通光敏二极管一样,它的PN结具有单向导电性,因此,光敏二极管工作时应加上反向电压,当无光照时,电路中也有很小的反向饱和漏电流,一般为(称为暗电流),此时相当于光敏二极管截止;当有光照射时,PN结附近受光子的轰击,半导体内被·束缚的价电子吸收光子能量而被击发产生电子一空穴对。这些载流子的数目,对于多数载流子影响不大,但对P区和N区的少数载流子来说,则会使少数载流子的浓度大大提高,在反向电压作用下,反向饱和漏电流大大增加,形成光电流,该光电流随入射光强度的变化而相应变化,光电流通过负载RL时,在电阻两端将得到随入射光变化的电压信号。光敏二极管就是这样完成电功能转换的。
4.附图
光敏二极管属于哪种光电效应
光敏二极管属于内光电效应中的光电导效应,PN结可以工作于光生伏应(光电池)、也可以工作于光电导效应(光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管)。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)