• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

热敏电阻特性测量及应用详解

来源:网络整理
时间:2019-04-26

分享至:

热敏电阻特性测量与应用是当下电子产业备受关注的焦点。越来越多的电子元器件品牌呈现出来,采购者以及工程师在选择以及使用之前都需要对其特性进行检测。接下来就来详细介绍一下相关的测量以及应用有哪些。

热敏电阻器的电阻温度特性测量目的就在于用温度计和直流电桥测定热敏电阻器与温度的关系;并且可以掌握NTC热敏电阻器的阻值与温度的关系特性、并学会通过数据处理来求得经验公式的方法。

热敏电阻特性测量及应用中的特性测量原理就是:热敏电阻通常是用半导体材料制成的,它的电阻随温度变化而急剧变化。热敏电阻分为负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)热敏电阻两种。NTC热敏电阻的体积很小,其阻值随温度变化比金属电阻要灵敏得多,因此,它被广泛用于温度测量、温度控制以及电路中的温度补偿、时间延迟等。PTC热敏电阻分为陶瓷PTC热敏电阻及有机材料PTC热敏电阻两类。PTC热敏电阻是20世纪80年代初发展起来的一种新型材料电阻器,它的特点是存在一个“突变点温度”,当这种材料的温度超过突变点温度时,其阻值可急剧增加5-6个数量级,(例如由101Ω急增到107Ω以上),因而具有极其广泛的应用价值。

热敏电阻的应用逐渐扩展。近年来,我国在PTC热敏电阻器件开发与应用方面有了很大发展,陶瓷PTC热敏电阻由于其工作功率较大及耐高温性好,已被应用于工业机械、冰箱等作电流过载保护,并可替代镍铬电热丝作恒温加热器和控温电路,用于自热式电蚊香加热器、新型自动控温烘干机、各种电加热器等一系列安全可靠的家用电器;而有机材料PTC的热敏电阻具有动作时间短、体积小、阻值低等特点,现已被用于国内电话程控交换机、便携式电脑、手提式无绳电话等高科技领域作过载保护,应用范围很广。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 热敏电阻特性测量及应用

更多新闻