• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

欧姆表测电阻原理特点和使用注意事项

来源:网络整理
时间:2019-04-26

分享至:

欧姆表

欧姆表也叫多用电表,既可以用来测量电阻,也可以用来测量电压和电流。在讲解欧姆表的使用方法前,同学们一定要懂得欧姆表的原理。

欧姆表的原理

实验室中有各种各样的欧姆表,外表均不一样,可内部的原理、构造大致相同,我们通过对下方这张图的介绍,来探究多用电表的原理。

(1)当B表笔开关S接到1位置,欧姆表为电流表,电流经由A表笔进入,经过分流电路流到1接线柱上,表针测量的是支路电流,可以通过公式来描述干路电流。

(2)当B表笔开关S接到2位置,欧姆表还是电流表,电流经由A表笔进入,经过分流电路流到1接线柱上,表针测量的是支路电流,可以通过公式来描述干路电流。与(1)相比,这种情况下测量的电流值会更小些。

(3)当B表笔开关S接到3位置,欧姆表测量电阻,电源正极出来的电流,经由3(B表笔)进入外电阻,在经过A,借助并联电路流回到电源负极,其中电表位于并联的之路上,表针测量的是支路电流,由于电源电压已知,可以通过函数关系式用电表数据来描述外界所接电阻的大小。

(4)当B表笔开关S接到4位置,同上述(3)只不过电路中多了一个电阻,故测量同一个R时,电表值偏小,所以这种情况是处于相对(3)的低档位。

(5)当B表笔开关S接到5位置,测量的是电压。

(6)当B表笔开关S接到6位置,同上述(5)只不过测量的电压的量程变大了。

欧姆表表盘的特点

欧姆表的刻度特点与电流表和电压表不同,欧姆表有以下几个显著特点:

(1)电流表和电压表刻度越向右数值越大,欧姆表则相反,这是因为Rx越小I越大造成的。当Rx=∞时,I=0,则在左端;当Rx=0时(两表笔短接)I为Ig,电流表满刻度处电阻为“0”在右端。

(2)电流表和电压表刻度均匀。欧姆表刻度很不均匀,越向左越密。这是因为在零点调正后,E、R、Rx都是恒定的,I随Rx而变。但他们不是简单的线性比例关系,所以表盘刻度不均匀。

(3)电流表和电压表的刻度都是从0到某一确定值,因此,每个表都有确定的量程。而欧姆表的刻度总是从0→∞Ω;这是否说明所有欧姆表都有相同的刻度?是否欧姆表不存在量程的问题?不是的。

(4)电流表和电压表在使用时都需要电路连接(即串联或并联),但欧姆表可以不用连接电路而直接读取其示数。

使用欧姆表时的注意事项

(1)用欧姆表测电阻,每次换挡后和测量前都要重新调零;

(2)测电阻时待测电阻不仅要和电源断开,而且要和别的元件断开;

(3)测量时注意手不要碰表笔的金属部分,否则将人体的电阻并联进去,影响测量结果;

(4)合理选择量程,使指针尽可能在中间刻度附近,参考指针偏转在R中/5→5R中的范围(或电流表指针偏转满度电流的1/3~2/3);若指针偏角太大,应改接低挡位,反之就改换高挡位;读数时应将指针示数乘以挡位倍数;

(5)实际应用中要防止超量程,不得测额定电流极小的电器的电阻(如灵敏电流表的内阻);

(6)测量完毕后,应拔出表笔,选择开关置于 OFF挡位置,或交流电压挡;长期不用时,应取出电池,以防电池漏电;

(7)欧姆表功能:测量电阻、测二极管正负极;

(8)用法注意:好指针打到中间区域将误差减小。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 欧姆表测电阻

更多新闻