• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

四探针电阻率测试仪的使用方法

来源:网络整理
时间:2019-04-19

分享至:

一、 测试步骤

1、连接好测试探头电缆与主机,接上电源。

2、仪器显示开机界面“-J-H-”,等待几秒钟进入测试界面。

3、调节厚度,按‘+’、‘-’调节,如图所示,数值为3.98mm。

4、用四探针接触硅材料,以探针压下三分之二为准,待仪器显示数字稳定即可。单位为 Ω·cm。

5、停止测量或者超量程时显示“-----”。

二、参数指标

1、供电电源:220V±10% 50Hz AC

2、 电阻率测量范围 0.01~999.99 Ω·cm

三、测试四探针笔

一般情况下,更换钢针之类,不需要拆开探头,只需要用拔出要更换的钢针,再重新安装新针,如果断针在孔内并且不拆开难以取出,必须按照以下步骤进行操作:

1、先松开笔身尾部端侧面的固定小螺丝,轻轻脱下尾部航空插口,保证探针头部旋转时同步旋转,防止扭线断线,短接

2、轻轻拧开探针头子,然后小心将铜片拉出,记住七片绝缘片与铜片之间的位置,(四片铜片每片间夹一片绝缘片,两边的铜片外侧各两片),将断针从铜片卡口座里取下即可。

3、特别注意一定不能将铜片取下时的位置错乱,铜片位置按照航空头四芯1234接线绿红黄黑的顺序一字排列,并且铜片之间按照宽窄顺序互相交叉排列,以免短接。

4、安装时铜片及绝缘片按照拆下时的排列轻轻塞进探针头子,并先将探针头子拧紧,再将尾部航空头插上,并且旋紧小螺丝,

5、将针装好,注意针头针尾方向,尖头为探针头部

四、注意事项

1、仪器操作前请您仔细阅读使用说明书,规范操作

2、轻拿轻放,避免仪器震动,水平放置,垂直测量

3、仪器不使用时请切断电源,连接线无需经常拔下,避免灰尘进入航空插引起短接等现象

4、探针笔测试结束,套好护套,避免人为断针。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 四探针电阻率测试仪

更多新闻