• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

绕线电阻有什么作用

来源:网络整理
时间:2019-04-02

分享至:

绕线电阻简介

它是用康铜、锰铜等特殊的合金制成细丝绕在绝缘管上制成的,外面有一层保护层,保护层有一般釉质和防潮釉质两种。线绕电阻有固定式和可调式两种,如图4-8所示。这种电阻的优点是:阻值精确,有良好的电气性能、工作可靠、稳定,温度系数小,耐热性好,功率较大。缺点是阻值不大,成本较高。线绕电阻适用于功率要求较大的电路之中,有的可用于要求精密电阻的地方。但因存在电感,不宜用于高频电路。

绕线电阻的优点

阻值精度极高,工作时噪声小、稳定可靠,温度系数小,能承受高温,在环境温度170℃下仍能正常工作。

绕线电阻的缺点

体积大、阻值较低,大多在100KΩ以下。

绕线电阻分类

线绕电阻器分固定电阻器和可调电阻器两种,可调电阻器的可调部位的绕线是裸露的,不利于阻值的稳定叫一些线绕电阻器的结构如图2-23所示

绕线电阻规格参数

绕线电阻的规格参数主要有精度误差,功率和温度,绕线电阻的精度误差有:±5%,±2%,±1%;绕线电阻的功率范围是1/4W~10W;绕线电阻的额定温度范围是70℃,使用温度范围是:-55℃~155℃,还有一个基本绕线电阻的规格参数是阻值,绕线电阻的标称电阻值是10Ω。

绕线电阻的作用

线绕电阻器是用电阻丝绕在绝缘骨架上构成的,一般采用有一定电阻率的媒介,如镍铬、锰铜等合金制成。绕线电阻器主要用来在低频交流电路中发挥降压、分流、负载、反馈、转能、匹配等作用,或在电源电路中起到吸收器和分压器的作用,也可用作震荡回路和变压器内衰减调整及脉冲形成电路中的分流器。此外,也可用于整流器中滤波级电容器的放电和消火花。同时可广泛应用于家电、医疗设备、汽车行业、铁路、航空、军用设备仪器等领域。

大功率线绕电阻结构及制作工艺

线绕电阻工艺简单,国内技术已经相当成熟,应用也很广泛,相信很多人都对它有一定的了解,但是你知道绕线电阻在材料方面的制造工艺吗?制造一个绕线电阻需要哪些材料呢?

首先是绝缘基体,线绕电阻一般采用的氧化铝陶瓷管作绝缘体,大功率线绕电阻通常采用空心绝缘棒作为电阻基体,而小功率的线绕电阻通常采用实心陶瓷棒,电阻基体的质量差异对电阻的散热性能和电性能会产生非常大的影响。时代嘉盈生产的大功率线绕电阻采用高频瓷管作为电阻基体,具有良好的散热性和绝缘性。

其次是电阻丝,电阻丝材质的不同直接决定了电阻的温度系数和阻值的大小,同时也影响着电阻瞬时过载能力和电阻阻值的长期稳定性。镍铬合金在国内用的较多,但不同电阻丝供应商的质量和工艺差别巨大,重要的是合金里面的微量元素的成份也有区别。优质的电阻丝在高温烧结的过程中性能稳定。时代嘉盈RX20大功率线绕电阻采用的是康铜四作为电阻丝,具有良好的导电性和稳定性。

后是封装材料,封装材料就比较多样化了,有绝缘漆、硅树脂被釉涂料、塑封、陶瓷、铝壳等多种。一般来说绝缘漆是便宜的封装材料,且工艺简单,只需要将绝缘漆涂在绕好电阻丝的基体上面,再低温烘干即可。但是绝缘性能一般,而且对电阻的散热性没有多大帮助,为此,时代嘉盈RX20大功率线绕电阻采用的来自台湾的纳米有机硅涂料,无毒无气味,绝缘性能好,耐热耐高温,可在高温及高可靠性要求的场合中使用。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

更多新闻