• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

RFID智能卡犯罪:卡片安全需谨慎

来源:比特网
时间:2014-12-09

     随着智能设备以及NFC的普及,用RFID卡支付变得越来越流行。现在的非接触式卡片(包括但不限于社保卡、饭卡、交通卡、门禁卡等)都是使用的RFID技术。与此同时,RFID智能卡也越来越受到攻击者的关注。

  北京地铁票卡被黑,以及不久前在智利发生的交通卡被黑事件都是典型例子:窃贼将NFC手机轻轻靠近交通卡就篡改了卡中的余额。

  北京地铁票卡被黑

  从演示视频中可以看出,利用APP可以随意对北京地铁票卡进行扣费、充值,原来免费充值还真是可以的。

  专攻RFID智能卡的APP

  这是一款名为Punto BIP!的安卓APP,它可以用来黑掉NFC电子支付系统Tarjeta BIP!,而且犯罪成本非常低,人们甚至在各大论坛和博客都可以下载到。趋势科技发布了一篇文章,阐释了如何利用该安卓应用黑掉RFID支付卡,里面专门讨论了RFID支付的风险。

  小科普

  RFID技术:无线射频识别技术,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。

  NFC技术:即近距离无线通讯技术,该技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来。

  MIFARE卡:目前世界上使用量、技术成熟、性能稳定、内存容量的一种感应式智能IC卡。

  Mifare系列卡片根据卡内使用芯片的不同,分为Mifare UltraLight,又称为MF0;Mifare S50和S70,又称为MF1;Mifare Pro,又称为MF2;Mifare Desfire,又称为MF3。

  犯罪成本低:普通人分分钟变黑客

  在智利那个交通卡案例里,即使不懂技术的犯罪者,只需要在存在NFC功能的安卓手机上安上该APP,然后把该交通卡贴近手机屏幕,并按下“Cargar 10k”,那么就可以立即为交通卡充值1万智利比索(约合17美元)。钱虽不多,但长期下来还是很大一笔收益。

  这款安卓APP有四个主要功能:

  1、número BIP:用于取得卡号

  2、saldo BIP:获得卡内可用余额

  3、Data carga:充值可用余额

  4、número BIP:改变卡号

  后一个功能尤为危险,卡号被更改的后果非常严重,一旦这种技术被恶意利用,会造成极大的负面社会影响和经济损失。

  原理分析

  通过对该安卓程序的源码分析,我们发现攻击者会把事先准备好的数据写进卡里,然后随意的调节卡内余额。它之所以能够任意读写RFID卡中的数据而不受认证机制所限制,是因为相应的智能卡为老版本的Mifare中存在多个安全漏洞。这些漏洞允许黑客使用普通设备(如Proxmark3)克隆改写Mifare Classic卡里的内容。

  黑客可以轻易地通过使用普通工具,破解该卡的认证密钥。在认证密钥和本地NFC的支持下,攻击者可以轻易的对卡重写,而再克隆一张新卡也是轻而易举。

  本站提供安全工具、程序(方法)可能带有攻击性,仅供安全研究与教学之用,风险自负!

  为了便于大家进行安全研究,在这里提供通过搜索引擎得到的该恶意软件下载源。不过据某国外安全研究人员所述,与原来的程序相比,升级后的版本已经有所改变,想要下载研究的童鞋请谨慎。

  社保卡、支付卡和饭卡存在风险

  不仅MIFARE Classic卡受到影响,连MIFARE DESFire和MIFARE Ultralight(上文中有介绍)卡也不幸中招。

  趋势科技称,目前受影响的至少有三种卡片:社会保障卡(关联银行服务)、支付卡和就餐卡。社会保障卡(关联银行服务)、支付卡是MIFARE DESFire卡,它们容易受到侧信道攻击;就餐卡是一种Mifare Classic卡,攻击者可以对其额度进行修改;

  这些卡内的密码系统发生信息泄漏时若有监控措施,那么密钥可以在七小时内恢复。如果密钥不随机,这些卡会像MIFARE Classic一般被修改克隆。更糟的是,就连信用卡也能被配备有NFC的移动设备的安卓应用所操作。

  为什么这么危险?除了因为这些卡片采用的是过时的技术外,也有节约制卡成本或者说“便宜无好货”的原因。

  专家建议

  留意卡内余额,设置扣费提醒,并检查是否自己使用的RFID卡是文中所述的哪一类。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻