• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Diodes降压控制器优化个人计算机性能

来源:EEWORLD
时间:2014-11-06

   Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单相同步降压控制器AP3591,改善笔记本电脑和一体式个人计算机低压调节的瞬态响应及输出精度。

   AP3591在100kHz 与700kHz之间的电阻编程固定频率下工作,其自适应恒定导通时间控制算法能够应付非常宽广的输入输出电压比,并有助于减少外部部件数量。这款器件的输入和输出电压范围分别为4.5V到26V 以及0.75V到5.5V;输出电流则高达25A。

   该控制器提供两种工作模式选择,包括可在轻载情况下自动降低频率和提升效率的二极管仿真模式,以及有效防止轻载输出纹波的恒定频率连续导通模式。

   新控制器采用了十四引脚QFN3535封装,提供具有电阻可编程电流限制、过温关断,以及过压和欠压保护等电路保护功能。该器件还集成了软启动与软停止功能。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻