• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

亲民的2K屏旗舰 IUNI U3屏幕显示效果评测

来源: 天极网
时间:2014-10-22

    这几年智能手机硬件发展速度之快大家有目共睹,处理器、相机、内存、屏幕尺寸、屏幕分辨率升级大战一直没有停止过,分辨率由初的 WVGA/QHD到后来的HD/FHD,升级速度之快远远超过电脑。到如今,顶级的手机屏幕分辨率已经达到了2K级别,超过了绝大多数电脑显示器的分辨 率。不过目前也只是仅有屈指可数的几款顶级旗舰机配备了2K屏,价格往往都在3K以上,而IUNI U3的出现,让2K屏手机的价格首次低于3K,来到了“兵家必争”的1999元,成为“亲民”的2K屏手机。

  这款手机配置强悍,采用采用顶级的2.5GHz高通骁龙801四核处理器(MSM8974AC),采用3GB RAM+32GB ROM内存组合。在拍照方面,U3采用双摄像头设计,前置摄像头为400万Ultra Pixel超级像素摄像头,自拍更加清晰,主摄像头为1300万像素采用索尼第二代堆栈式摄像头,该机支持移动2G/3G/4G联通2G/3G网络,并支 持双卡双待。

  对于这款手机来说,的优势是屏幕显示方面。IUNI U3正面搭载5.5英寸第二代2K显示屏,有别于代2K屏幕,第二代2K屏采用了负显液晶显示技术,在提升亮度和对比度的同时功耗控制也相对理想。 主要的是其分辨率达到了当前顶级的2560x1440像素的2K级别,像素密度达到了538ppi,显示效果非常精细。今天不妨就来测试一下IUNI U3的这块2K分辨率高清屏的显示效果究竟如何。

  无论官方宣传这块屏时使用了多么高深多么专业的术语,但是对于用户来说,相对直观的是高分辨率带来的高显示精度,538ppi的像素密度已经远 远超出了视网膜级别,比苹果自家的iPhone 5s的326ppi像素密度也高出不少,通过实际翻拍对比可以发现IUNI U3在屏幕显示精度方面的优势比较明显。


IUNI U3与iPhone 5S对比

  在乔布斯初提出Retina视网膜屏概念时,苹果的iPhone手机无论是分辨率还是像素密度都是首屈一指,安卓阵营无与其匹敌者。而安卓阵 营的开放性,加上激烈的竞争,使得安卓手机的硬件配置快速更新迭代,很快在分辨率及像素密度上超过了iPhone手机,至今比较主流的高端机都采用了 1080p分辨率屏幕。通过采用5英寸1080p分辨率的锤子手机与IUNI U3对比,还是能发现IUNI U3的高分辨的优势。


IUNI U3与锤子手机对比

  除了显示精度,显示的色彩还原度和色彩饱和度也是屏幕显示很重要的方面,ColorChecker色卡是普遍通用的测试屏幕色彩的工具。通过 IUNI U3对ColorChecker色卡的显示效果来看,IUNI U3屏幕对彩色色块的显示无论是色彩还原度还是色彩饱和度都有着良好的表现,对于纯黑色和纯白色的显示也非常接近自然颜色。


IUNI U3对ColorChecker色卡的显示效果

  对比度也是关乎显示效果的参考因素,测试对比度通常使用灰阶测试卡来测试屏幕的对比度。小编就采用256阶灰度测试图片,从纯黑到纯白色共 256阶过渡,过渡的越层次分明意味着屏幕的对比度越好,反之亦然。通过翻拍,我们可看到黑白两色由纯黑至纯白过渡平稳,没有出现大的跳跃,方块之间的层 次很容易区分,层次感较好,对比度令人满意。


灰阶测试

  IUNI U3所搭载的2K屏在视觉观感上并不会带来过于艳丽的感觉,所以即使是在色彩鲜艳场景复杂的图片上也依然应对自如,色彩艳艳丽但并没有溢出感,图片细节部分同样显示优秀。


色彩显示自然

  IUNI U3的屏幕可视角度同样也值得称道,IPS屏幕的可视角度达到178°,所以即使是在较为极端的环境下IUNI U3同样能够保质保量的显示出屏幕当中的图像,并且颜色不会产生偏色。


可视角度测试:正向


可视角度测试:右侧


可视角度测试:左侧


可视角度测试:下方

  评测总结:通过以上测试可以看出,IUNI U3屏幕显示无论是显示的精细度上,还是在色彩饱和度,对比度,可视角度等方面,都这不错的表现,作为一款配备2K屏的旗舰机,价格却不超过2000元,在目前的市场来说,是一件非常难得的事情。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻