• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

服务器芯片战火将起 ARM64位芯片叫板英特尔

来源:21ic
时间:2014-08-07

据国外媒体报道,英特尔在服务器芯片领域具有绝对的主导地位,服务器芯片占到营收的约20%,提高了其营收的稳定性。但是,未来64位ARM服务器芯片将对英特尔在服务器芯片市场上的地位形成威胁。

ARM VS. 英特尔

投资者应当注意的是,英特尔服务器芯片的原始处理能力高于ARM芯片,原因是英特尔芯片提供一定的硬件定义功能,应用方式更为灵活。

但是,这些硬件功能的实现需要晶体管,ARM芯片没有硬件功能,这也是英特尔芯片晶体管数量是ARM芯片3倍的原因。更多的晶体管数量有助于提高芯片性能,但它们会消耗能源,这也是ARM芯片能源使用效率高于英特尔芯片的原因。

迄今为止,英特尔和AMD是仅有的两家X86架构服务器芯片厂商。近数年AMD的皓龙服务器芯片已经落后于英特尔的至强芯片,因此,企业客户在购买服务器时基本上别无选择,只能购买配置英特尔芯片的服务器。

据市场研究公司IDC称,去年第二季度,服务器芯片出货量约为230万块,其中220万块是X86架构的芯片——既有英特尔也有AMD的产品。市场研究公司Trefis估计,英特尔在服务器芯片市场上的份额超过90%。

为了满足企业客户对灵活和节能芯片的需求,包括AMD、德州仪器和高通在内的数家芯片厂商,公布了开发64位ARM服务器芯片的计划。

ExtremeTech认为AMD在开发混合架构芯片——一块芯片上同时集成有x86和ARM内核。这种设计将使AMD占有上风,有助于它开发支持Windows的ARM芯片。

服务器芯片战火将起 ARM叫板英特尔

对英特尔可能的影响

这些ARM服务器芯片厂商会对英特尔的增长构成严重威胁。首先,英特尔将失去服务器芯片定价权。主导地位的终结将对英特尔毛利率产生不利影响。

其次,企业客户将能选择满足它们需求的芯片种类。这不仅为企业数据中心提供灵活性,也将剥夺英特尔在服务器芯片市场上的主导地位。服务器芯片业务将不再能为英特尔提供所需要的稳定性。

另外,如果ARM服务器芯片在市场上受到青睐,AMD等公司未来会进军台式机和笔记本芯片市场。尽管目前尚不支持Windows平台,未来ARM芯片进入桌面系统市场的可能性仍然不能排除。

从理论上说,ARM服务器芯片前景诱人。但是,ARM芯片与久经考验的至强芯片竞争的结果尚有待观察。另外,ARM芯片尚不支持多种操作系统。

这些问题解决后,ARM服务器芯片才可能威胁到英特尔的市场地位。投资者需要关注ARM芯片的性能指标以及与操作系统的兼容性。

编辑点评

 不得不说,这新闻危言耸听了点,就目前小编和一些服务器厂商的沟通,英特尔的x86架构仍是服务器市场的不二之选,连华为也还是采用英特尔的CPU而不是海思的64位ARM产品,目前ARM 64位处理器更多是用在伺服服务器上,另也有业内人士预计ARM 64位处理器未来之路还是在移动终端,无法触及英特尔的核心业务。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 晶体管 e络盟 贸泽 大联大

更多新闻