• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

易能森专为中国推出的能量采集无线产品系列

来源:互联网
时间:2014-06-04

   德国易能森(EnOcean)全新的F系列模块是为适应中国市场而专门推出的,以加强并加快能量采集无线技术在此区域的发展。

   德国慕尼黑/中国广州,2014年5月28日 – 能量采集无线技术的开创者和,德国易能森(EnOcean)将在2014广州国际建筑电气技术展览会(GEBT 2014,6月9-12日)上,正式发布专为中国市场设计的F系列无源无线模块。F系列在性价比和开发周期上都具有明显优势,符合中国市场需求。得益于这一产品线扩张,德国易能森可以帮助有志于中国市场的合作伙伴更快地开发基于EnOcean的无源无线产品与解决方案,应用于诸如医疗护理、环境监测、智慧城市、消费类等各领域。


   德国易能森所提供的完整的无源无线方案,有着独一无二的优势:能量采集无线技术使得产品摆脱电池和电线的束缚,从而无需维护,并带来的用户体验。能量采集这种创新的能源获取方式,可以说是能让开关、传感器、执行器真正实现绿色环保的技术。

完整的解决方案
   在德国易能森现有的无源无线解决方案基础上新增加的F系列模块,使用的是中国地区免授权的868 MHz无线通信频段。采用了频移键控(Frequency Shift Keying, FSK)的调制方式进行信号传输,并且提供了一套完整的传感器解决方案和网关模块。该系列产品完美结合了EnOcean的技术特点及价格优势,助力那些对能量采集无线解决方案感兴趣、且将中国作为目标市场的企业降低成本、快速开发无源无线应用。

满足所有需求的选择
   基于全新的F系列模块,致力中国市场的企业所开发的无源无线产品将具有更高的性价比,从而能够更好地应用于对价格较敏感的领域,包括:空气质量监测、智能停车、医疗卫生,以及老年人看护等。对于楼宇自动化领域,设备厂商依然可以使用兼容易能森联盟生态系统的基于ISO/IEC 14543-3-10国际标准的868 MHz ASK系列模块。由于各系列模块的封装引脚相同,那些已在其他国家销售EnOcean无源无线产品的设备厂商,只需要更换上EnOcean 868 MHz FSK版本的模块,进行微小改动,即能快速拓展产品线。
“德国易能森致力于为世界各地提供品质的能量采集无线解决方案,并始终坚定其全球化的发展策略。随着F系列模块的推出,我们又向前迈进了一步。此次专为中国市场新增产品系列,我们为现有的和潜在的客户提供了新的选择,帮助他们制定更加灵活的产品策略。这将极大推动能量采集无线解决方案在中国的应用,并激励更多的创新应用的研发。”德国易能森有限公司首席运营官Matthias Poppel 表示。

F系列产品和研讨会
F系列产品包括以下这些无源无线模块:
无源无线开关模块 (PTM 210F及PTM 330F)
无源无线传感器模块 (STM 329F及STM 330F)
网关模块 (TCM 310F及USB 300F)
开发套件和编程板 (ETK 300F及EOP 350)

   2014广州国际建筑电气技术展览会(GEBT 2014,6月9-12日)的观众可以通过展会同期的EnOcean专题研讨会了解到更多有关F系列无源无线模块的信息,以及适用于中国市场的能量采集无线解决方案。研讨会将于6月10日下午1:30-4:30,在展馆(广州,中国进出口商品交易会展馆)B区A层10号会议室举办。欢迎大家的莅临!

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻