• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ADI推出三款高性能HDMI交叉点收发器

来源:我爱方案网
时间:2014-01-09

【导读】ADI今天发布三款高性能系列HDMI交叉点收发器,它们能将高清音频和视频内容分发到多种专业和家用A/V系统中。Crestron将ADI公司出品的ADV7625、ADV7626和ADV7627设计到多款视频分发产品中,这些产品支持专业音视频和家用消费市场的超高清内容应用。

中国,北京——Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI)今天发布三款高性能系列HDMI交叉点收发器,它们能将高清音频和视频内容分发到多种专业和家用A/V系统中。ADV7625/6/7交叉点收发器搭载多5个HDMI输入端和多2个HDMI输出端,为每个视频通道提供了全面的音频提取和插入功能(SPDIF和8通道I2S音频)。ADV7625是HDMI交叉点收发器系列中的旗舰型号,与ADV7626一道,支持2个视频通道,并能独立处理所有音频。与需要额外器件来承载第二音频通道的竞争产品不同,ADV7625和ADV7626允许在每条HDMI数据流中来回提取和重新插入音频。这意味着,可以对音频进行处理并重新插入到视频流中,既可以局部解析,也可独立切换。

的控制和自动化系统提供商Crestron数字媒体事业部技术经理Justin Kennington表示:“我们将ADI公司出品的ADV7625、ADV7626和ADV7627设计到多款视频分发产品中,这些产品支持专业音视频和家用消费市场的超高清内容应用。我们和ADI公司建立的长期合作关系,再加上他们的高性能器件和专业支持,这些因素帮助我们不断完善产品组合,维持市场地位。”

ADV7625(5个HDMI输入端和2个HDMI输出端)和ADV7627(5个HDMI输入端和1个HDMI输出端)交叉点收发器支持超高清HDMI输入和输出,适用于多种新型家用A/V接收器、SOUNDBAR音箱和电视系统,支持30帧/秒的超高清视频和60帧/秒的3DTV视频。ADV7626收发器(2个HDMI输入端和2个HDMI输出端)为专业A/V设备的设计师提供超高清HDMI视频格式支持,包括要求超高清(4K x 2K)分辨率(每个视频通道只需要一个输入端)的视频矩阵开关和数字标牌。全部新型交叉点收发器都支持完全集成式屏幕显示(OSD)功能,能够在包括超高清在内的输入视频上产生一个叠加OSD层。

ADI的Blimp OSD开发工具

为了优化OSD的设计流程,ADI公司提供了专有的Blimp OSD开发工具,以帮助设计师在集成系统应用之前进行OSD的设计、调试和仿真。设计完成后,OSD开发工具会自动生成代码,此代码可以与系统应用集成;此外还会生成OSD设计资源,这些资源随后将载入外部SPI闪存。

报价、供货与配套产品

ADV762x系列交叉点收发器可以配合ADI今天同时推出的ADV8003和ADV8005 NatureVue™视频信号处理器使用。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、Element14(e络盟)、Wpi( 大联大 )、Future( 富昌 )、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻