• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

量产测试全面发展 AOC迈向40G/100G规格 (1)

来源:集微网
时间:2013-12-09

快速成长的数据网络亟需一个更大、可靠、高效、快捷的数据传输环境,因而牵动半导体业者全力投入发展更强大的技术,以替代传统的铜电缆。随着讯号传输速度达到每信道超过10Gbit/s,市场对导入新世代高速连结技术的需求已迫在眉睫。

因应网络环境的变化,自2007年起,有源 光纤 电缆(AOC)做为新一代数据传输的替代方案已逐渐被世人所知。这些轻便的 光缆 电缆可同时传输四路光纤信号,同时保留与传统电缆一样的电接口,使AOC技术可在1~100米传输距离内保持信号完整性。由于光纤具有质量更轻,弯曲特性更好,误码率(BER)优于铜电缆的优点,因而被大量制造,并率先应用于数据中心和服务器群,传输以太网络和InfiniBand信号。

除了数据中心传输网络以外,AOC在消费电子领域也得到愈来愈广泛的应用,如高画质多媒体接口(HDMI)、第三代通用串行总线(USB 3.0)及Thunderbolt等,愈来愈多的高速电路以及光通讯解决方案供货商,已开始研发制造各种类型的AOC,并持续吸引更多公司投入该市场,包括TE、安华高(Avago)、Finisar、Centera、Molex及康宁(Corning)皆已开始量产传输速率达56Gbit/s及116Gbit/s的AOC,有助建构新兴云端产业的骨干网络。

AOC协助克服高速网络部署阻碍

随着AOC的应用日益普遍,如何大量、有效率的生产,以及加速测试这些高速光缆,已成为相关产品供货商目前头疼的问题。为此,MultiLane SAL近期即发表AOC测试验证系统,透过整合所有相关测试硬件及简单容易操作的用户接口软件,可执行一系列性能测试,以确保AOC符合40G/100G以太网络的标准。

AOC与传统高速电缆传输线的主要区别是传输媒介,传统电缆用铜线传输信号;而AOC则透过光纤传输信号,并保留传统电接口接头。使用光纤可避免传统电缆传输中的电磁干扰问题,即磁场中的导体产生感应电流,对传输信号造成噪声干扰的现象,此外,其另一大优势是在不牺牲高速信号完整性的情况下,支持比其他媒介更长的传输距离。

整体而言,光纤电缆优于其他传统电缆的误码率BER 10E-15特性,非常适用于各种有线网络到达终端机房时的传输接口,同时提供缆线数据安全、不导电且不会过热的价值。

AOC须由四个主要的零件组成,首先是高密度电接头,光缆两头的连接头可有很多种形式,以实现各种功能。例如QSFP+接头形式用在数据中心和服务器群,HDMI接头形式用在消费电子类产品。第二部分为长度1~100米的多信道光纤扁平电缆电缆(可以是多模光纤或者单模光纤)。

至于串连电缆与设备的部分则须导入全双工AOC光收发模块,一个光收发模块是在光纤的任意一端(或两端都有)加两个光电和电光转换组件。同时还须采用MPO光纤连接器,并将其固定在AOC外壳中,将其中的光纤保护起来;透过以上即可构成完整的AOC传输系统(图1)。

图1 AOC系统结构图

标签 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网

更多新闻