• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

十个让你吃惊的国产手机人性化功能

来源:腾讯数码
时间:2013-12-07

说到创新和手机,关心天下事的爱国青年总止不住唉声叹气,即使国产手机已经在全球市场上占据了相当的份额,即使国产手机在硬件上早已达到甚至超过了国际水准,但大家谈及此事,依然有怒其不争之感。意见领袖们说:硬件堆砌;媒体记者们说:产品趋同;网友们说:缺乏创新!而事实上,小米和蜜柚之后,国内的手机行业已经在悄悄的发生着变化,对今年的国产新品稍加留意大家就会发现,国产品牌发布会上留给硬件的戏份已经越来越少了,以往动不动跟你吹硬件聊跑分的“大老粗”们,也逐渐将注意力转移到产品的用户体验和使用细节上来,国产手机上雨如春笋一般的各类“创新”已经初具规模。“为了创新而创新!”好吧,如果您还揪住不放,那请收起有色眼镜先,一起来看看近期国产手机在应用层面都有哪些实质性创新。一、水银键盘(VIBE ROM) 大屏幕手机屏幕够大够爽,但是单手操作一直是大家研究的课题。联想的机型K910上使用的解决方案就很聪明,“水银键盘”可以自动判断用户是用左手还是用右手握机,而拨号键盘会根据左右手的不同来改变显示方案,左右倾斜手机的时候整个键盘可以像水银一样左右流动,动态效果很帅,实用价值也非常高。二、分屏显示(Memo 5S) 中兴Memo 5S的分屏功能是彻彻底底的“分屏幕”,与三星GALAXY Note 3上好看不好用的分屏功能不同,中兴Memo 5S优点就是几乎所有的应用都适用于分屏功能,我们只需点击S浮动按钮,之后将两个所选应用分别拖至屏幕上下两侧(或横屏左右两侧),即可实现分屏,同时还能随时拖动中线以调整分屏窗口的大小。这种双屏同时作业的方式,无疑将大大提高手机的使用效率。三、体感手势功能(Color OS) 手势功能其实在很多国产手机中都有配备,这里用口碑较好的OPPO Color OS举例。Color OS上内置的手势体感功能,简单且实用,从屏幕左侧顶部下滑可启动手势板,在手势板上可以划相应手势来启动程序。除系统内置的一些手势外,Color OS也支持自定义手势,可以先画一个自己习惯的手势,然后为手势指定对应程序。四、单手操作模式(vivo) vivo近期的几款产品也屡有创新点,其中一个就是单手模式,和其他手机千篇一律的单手模式不同,vivo Xplay内置了一个奇特的单手模式,那就是开启一个和大屏幕完全同步的浮动窗口,这个小屏幕里所有的内容都是和大屏幕同步的,只要你操作小窗口的内容就完成所有的动作,并且这个浮窗的大小是可以根据用户的需求调节的,一共内置了四种尺寸模式,手再小也不用担心了。五、会议、课堂速记(Amigo2.0) 金立的Amigo2.0具有很多有意思的创新功能,给笔者印象深的是“会议、课堂速记”功能。大家不知道有没有这样的经历,一堂很喜欢的课,一个很重要的会,想记录下来但无计可施,用手机拍照?太散太乱而且会后还需要大量的整理工作,所以很多时候拍下来一堆自己觉得很重要的照片,但到后却一点用处都没有。Amigo2.0可以智能识别白板内容和投影PPT,拍照后,能完成自动裁剪、纠正角度、图片锐化等优化设置,所有内容都完成后,可一键生成PDF文档。一个讲座一堂课或者一场会议,无论多重要,都可以在手机中变成一个PDF,相当实用的功能。六、联系人充值(云OS 2.3) 女朋友手机欠费了?在云OS上,你只需打开联系人,即可给该联系人的手机号进行话费充值,有时候,泡马子就这么简单。怎么实现的呢?云OS 2.3版本引入场景支付功能,在通讯录的联系人详情中加入“给他充值”、“向他付款”选项,进行交易操作时可快速进入支付界面。另外,短信中水电煤、信用卡、手机欠费等账单短信也可以直接支付。至于支付安全,阿里云系统实现了账号的底层打通及共享,从而提供淘宝、支付宝免登陆的功能,用户可以便捷的进入支付宝进行付款,并可通过安全控件实时保护密码及账号。七、动态多任务管理(Amigo) 目前几乎所有手机的多任务管理界面显示的后台应用都是其截图画面,而在金立Amigo2.0系统中,其任务管理界面可以动态显示应用程序本身。比如手机后台有一个正在运行的游戏,在Amigo的多任务管理界面中,我们看到就是缩小版的游戏画面,效果和运行中的游戏一致。动态多任务管理在显示效果是更像是Web OS,看到的后台程序均为程序本身,这无疑会对快速查看程序带来很多便捷之处,但也会带来更大的系统资源消耗。八、联系人天气显示(Color OS) 这又是一个很贴心的功能,Color OS的天气显示非常有特点,除了可以在桌面显示不同的天气动态效果外,手机还支持在通讯录/通话中显示对方所在城市的天气,刷入Color OS的手机可以在通讯录中选择以头像显示联系人或者以天气显示。想想看,这个贴心功能对于我这种工作在北京,老家在江苏,媳妇家在湖南,同事在深圳的人来说有多重要。九、多任务管理整合至通知栏(云OS) 下拉菜单是安卓系统的标志性功能,优点是在多数应用界面中都可以拉出菜单迅速开启相应功能。版的阿里云OS操作系统也使用了类似的设计,但有所不同的是,云OS将多任务管理整合到了通知栏中,在不占用任何按键的情况下,让多任务切换变得非常方便。目前的Android系统手机调出多任务管理时往往有两种方案,要么就是长按某键,这样效率无疑很低;要么就专门为手机准备一个“任务管理按键”,这样无疑也会占用屏幕空间或者机身空间。阿里云OS的多任务切换方式很聪明,值得Android和iOS学习。十、隐藏虚拟触控键 简洁的设计是?以目前的大众审美而言,肯定是没有任何按键的产品讨好。这也是谷歌为Android系统设计虚拟按键的初衷。但问题是,Android为手机准备的虚拟按键栏实在是太丑了太丑了,即使是的4.4上透明的按键栏也一样丑的不行。在这方面,华为拿出了自己的方案,在华为手机上,底部的虚拟按键栏可根据用户需求进行隐藏和显示,不需要的时候隐藏,需要的时候向上滑动即可调出虚拟按键。这样的设计并不会影响正常使用,在视频播放、运行游戏时,同样可以方便的调出或隐藏按键,不会出现白边或者界面变形现象。
标签 元器件搜索 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购

更多新闻