• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

新蒙迪欧搭载福特先进动力总成降低油耗

来源:互联网
时间:2013-08-30


    动力总成是汽车的心脏,作为福特在华投产的尖端车型,近上市的新一代蒙迪欧搭载了福特的先进动力总成系统。

    供新蒙迪欧选择的配置中,包括:1.5升EcoBoost®GTDi直喷涡轮增压发动机,2.0升EcoBoost® GTDi直喷涡轮增压发动机和SelectShift 6速手自一体变速箱,这一全新动力组合,在延续强劲动力的同时,能显著提升车辆的燃油经济性,并减少二氧化碳排放达15%。

    款发动机1.5升EcoBoost®GTDi直喷涡轮增压发动机集合了小排量、高动力、高效率等优势,同时,这也是1.5升EcoBoost®在福特车型上首次投入使用,也标志着新蒙迪欧成为中高级车市场中首款搭载1.5升动力传动系统的车型。1.5升EcoBoost®涡轮增压直喷发动机采用全铝缸体,并采用了集成式进气歧管等多项先进技术,实现了动力和燃油经济性的完美平衡,其输出功率180马力(133Kw/6500rpm),扭矩240牛·米/1750-4500rpm,综合工况油耗更是低至6.9升/百公里。

    第二款发动机2.0升EcoBoost®GTDi直喷涡轮增压发动机,输出功率高达240马力(178Kw/5500rpm),扭矩350牛•米/3000rpm,可实现低至7.9L/百公里的综合工况油耗,将为消费者提供浑厚而绵延不绝的动力输出,带来出色的驾驭操控体验。

 


    为了搭配新蒙迪欧搭载的EcoBoost®发动机,新蒙迪欧全系标配了SelectShiftTM 6速手自一体变速箱,可以通过操作换档杆左侧的按钮或方向盘上的换挡拨片进行手动换挡,带来化的驾驶性和燃油经济性。变速箱装备新款液力变矩器,将更好的提升新蒙迪欧在操控方面的出色表现,给驾驶者带来持续的驾驶乐趣。

    上述先进动力总成结合蒙迪欧改进的空气动力学特性,以及更为合理的底盘悬挂设计、进气格栅主动关闭系统,能够程度降低阻力和消耗,从而提升燃油经济性。

标签 Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购

更多新闻