• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

新型PC需求 与日俱增

来源:工商时报
时间:2013-06-26

市场调查机构顾能估计,今年全球电子装置(包括PC、平板与手机)合计出货量将达23.5亿台,较去年增加5.9%,不过在平板计算机持续取代传统PC下,今年PC衰退幅度将达10.5%,反而是Chromebook、Windows 8等新型态PC Ultramobile,可望出现倍数成长,而合计旧型态与新型态PC出货量后,PC今年衰退幅度亦缩减至7.3%。

平板侵蚀PC已是产业常识,顾能表示,今年平板出货量估计可达2.02亿台,较去年大增67.9%,反观现有的桌上型计算机与笔记本电脑,出货量则将较去年衰退超过1成。

不过,PC也不是毫无反攻机会。顾能指出,消费者对Ultramobile(包含Chromebook、搭载Windows 8的Slate与混合型装置等)这类 新型PC 的需求,与日俱增,尤其当搭载英特尔Bay Trail/Haswell处理器、Windows 8.1操作系统的新组合,于今年第4季问世时,可望吸引更多消费者转而购买Ultramobile,这样的新组合在问世初期,可能仅能为PC整体销售量带来些微助益,然而仍可为品牌业者提高平均销售价格以及边际收益。

另外值得注意的是,随着产品附加价值已经转向软件,不仅使硬件生命周期拉长,也让功能较为简单的中低价产品兴起。

顾能表示,基本平板的市占率成长速度预料将比预期更快,如iPad Mini在2013年第1季即占苹果iOS整体销售量60%,并面临平均单价滑落、毛利率缩减的问题,智能型手机也面临与平板计算机市场一样的挑战,顾能也因此小幅下修今年手机出货量预估。











标签 新型PC 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

更多新闻