处理中...

首页  >  商品品牌列表  >  AMOLED/摩雷智能

关于 AMOLED/摩雷智能

AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode)是一种显示技术,由韩国三星公司主导开发。它是一种主动矩阵有机发光二极管显示技术,与传统的LCD显示技术相比,AMOLED具有更薄、更轻、响应速度更快、能耗更低等优点。

AMOLED的主营产品主要分为两大类:小尺寸显示屏和大尺寸显示屏。小尺寸显示屏广泛应用于智能手机、智能手表、平板电脑等便携式设备;大尺寸显示屏则用于电视、显示器等。

AMOLED技术的应用领域非常广泛,包括但不限于:

1. 消费电子:智能手机、平板电脑、智能手表等。
2. 汽车电子:车载显示屏、仪表盘等。
3. 医疗设备:医疗成像设备、生命体征监测设备等。
4. 工业控制:自动化设备、工业机器人等。
5. *事领域:*用显示器、夜视设备等。

AMOLED的优势在于:

1. 高对比度:由于自发光特性,AMOLED可以实现真正的黑色,对比度极高。
2. 快速响应:AMOLED的响应时间远低于LCD,适合高速动态图像显示。
3. 低能耗:在显示黑色或暗色图像时,AMOLED的能耗远低于LCD。
4. 可弯曲:AMOLED屏幕可以制作成柔性的,为设计提供了更多可能性。
5. 色彩鲜艳:AMOLED可以显示更鲜艳、更准确的色彩。