处理中...

关于Qualcomm

Qualcomm

Qualcomm(美国高通公司)是全球知名的无线科技创新者,也是5G研发、商用与实现规模化的推动力量。Qualcomm致力于发明突破性的基础科技。变革了世界连接、计算和沟通的方式。把手机连接到互联网,Qualcomm的发明开启了移动互联时代。今天,Qualcomm的基础科技赋能了整个移动生态系统,每一台3G、4G和5G智能手机中都有其发明。Qualcomm将移动技术的优势带到汽车、物联网、计算等全新行业,开创人与万物能够顺畅沟通和互动的全新世界。

Qualcomm平台合作伙伴

产品推荐

Qualcomm无线连接解决方案

典型应用领域

智能家居 工业物联网 医疗健康

产品应用

高通QCC730M Wi-Fi模块

高通QCC730M Wi-Fi模块查看详情 >

QCC730M是一款行业优秀的1x1双频Wi-Fi 4模块,旨在提供微功率Wi-Fi、灵活性扩展以及设计简便性。可选的电源模式和创新的电源管理技术,使电池供电或能量收集的物联网设备实现指数级电池续航。

高通QCC74xM Wi-Fi 模块

高通QCC74xM Wi-Fi 模块查看详情 >

高通QCC74xM是一款模块,由一个组合式三模芯片组组成,该芯片组集成了1x1 Wi-Fi 6、蓝牙5.4技术和IEEE 802.15.4(Thread),由32位RISC-V微控制器(MCU)驱动,运行速度可达325 MHz。

无线连接技术

无线连接技术

高通的无线连接解决方案凭借其卓越的速率与带宽性能,广泛适用于各类无线应用场景。基于 Wi-Fi 与蓝牙等核心无线技术,这些方案能够实现无缝、高速的无线通信。

QCC730M开发环境

QCC730M开发环境

QCC730M 采用在 CodeLinaro 平台上开源的 SDK 进行驱动开发。同时,该芯片还配备了基于微软 Visual Studio Code (VS Code) 打造的高通® 连接集成开发环境。

关于Arduino

Arduino

Arduino(现为 Qualcomm Technologies, Inc. 旗下公司)是全球领先的开源硬件与软件平台,致力于为互动式项目的创造与创新提供一个开放、易用且高度可扩展的生态系统。经过 20 年的发展,Arduino 生态已成长为拥有约 3300 万活跃用户的全球社区,持续应对人工智能,物联网、可穿戴设备、3D 打印、嵌入式系统等领域不断涌现的新需求与新挑战。

凭借覆盖物联网、自动化、工业 4.0 与边缘机器学习的强大开源产品线,Arduino 为全球工程人才短缺提供了切实可行的解决方案,并推动了商业创新与产业升级。如今,全球数十万工程师、设计师、学生与创客正依托 Arduino,在产品开发、教育、工业自动化、智能家居、农业、时尚科技、音乐创作、自动驾驶等众多领域持续探索与突破。

产品推荐

Arduino UNO Q AI 开发板

典型应用领域

智能消费设备

DIY智能家居摄像头
智能交互式显示屏
动手型增强现实交互体验

机器人

自主配送机器人
手势跟随机器人
带视觉反馈的DIY机械臂

游戏

复古游戏主机
DIY街机机台
硬件改造游戏体验

楼宇与家居自动化

人脸识别互动门铃
语音与手势融合家居控制
进阶版智能家居中枢

原型开发

专业级原型开发
视觉检测系统
智能交互终端

教育

做中学硬件开发
交互式教育机器
AI赋能的科学实验平台

产品应用

双脑体验

双脑体验

混合双处理器架构,将 UNO 微控制器与 Linux 级处理器结合,实现强大的实时控制与计算能力。

兼容经典 UNO 生态

兼容经典 UNO 生态

性能提升的同时,Arduino UNO Q 保留了经典 UNO 引脚布局,可直接使用现有 Arduino Shields 和 Carriers 进行扩展。

关于阿加犀
成都阿加犀智能科技有限公司是一家端侧人工智能解决方案服务商。
致力于端侧AI核心技术持续创新,独创融合架构操作系统满足各类应用场景需求,提供开箱即用AI工具链让端侧AI性能发挥更简单,为全球客户提供可靠的高性能、高效率人工智能解决方案。
公司依托强大的人工智能平台产品能力“给智能以终端,给终端以智能”,赋能工业质检、智能机器人、智能边缘计算等领域企业及产品实现AI技术突破和智能化升级。
同时,阿加犀正积极构建端侧AI开发者发展生态,以技术驱动智能终端产品的快速落地、普及和迭代,促进行业加速发展。
独创融合系统,非虚拟机 Android 与 Linux 同时用
融合系统
AI Model Optimizer,可将已训练的模型快速迁移到高通平台
AI工具链
平台优化500+实测模型,免费获取
模型广场
产品推荐
阿加犀犀牛派 X1 开发板
犀牛派X1
端侧智能新纪元 机器人智能进化
主频3.2GHz
48TOPS稠密AI算力
算控交互一体
降低开发门槛
犀牛派®X1搭载高通QCS8550 平台,是面向具身智能、机器人、端侧AI等领域的高性能嵌入式设备。具有48 TOPS稠密AI算力(INT8),支持 4K/8K编解码、多类视频、无线及通用接口,可运行Android+Linux融合系统或 Ubuntu 22.04,实现一块板卡支持人形机器人大脑+小脑能力。
产品应用
机器人开发
机器人开发
犀牛派®具最高3.2GHz主频,多任务流畅并行;最高48TOPS稠密AI算力(INT8),仿真到落地一站式解决;同时运行Android+Linux;一块板卡,即可兼具机器人大小脑,助力开发者降低开发难度。
端侧大模型部署
端侧大模型部署
端侧支持部署LLM、VLM、VLA等前沿具身大模型(如π0、RDT、Qwen3、Gemma 4等)的高效运行,适用于需要本地化、低延迟、高数据安全的AI推理场景。模型广场(aiot.aidlux.com)500+实测模型,免费获取。
落地验证
落地验证
已经在人形双足、商用维保、四足狗、家庭服务、室内外递送等商用产品验证,支持快速原型验证与二次开发,既可以满足高校教学、前沿科研及创客群体的开发需求,也可以直接投入商用。
支持多模态大模型的智能工业相机
支持多模态大模型的智能工业相机
高度一体化集成的工业智能相机,拥有48TOPS稠密AI算力,提供多种预训练视觉算法,包含AI深度学习以及视觉大模型,涵盖多类视觉需求,解决从缺陷检测到装配等一系列防错应用要求;直观灵活的工具及配置界面,强大的运算平台,让智能相机的灵活性更强。
关于创通
江苏创通电子股份有限公司(Creatcomm Technology Co., Ltd)是一家专注WiFi/IoT无线通信核心技术及边缘算力平台研发与方案落地的高新技术企业。公司具备从芯片适配、底层开发、模组产品到云端平台的全链路研发能力,聚焦无线通信模组、边缘算力产品及配套产品的研发、定制与量产交付。
创通电子始终以技术创新为核心,依托高通平台资质、自研核心技术与全场景落地经验,专注为客户提供高稳定、可定制、高适配的WiFi/IoT芯片模组及边缘算力产品的一站式解决方案,并可提供ODM及ADC设计服务。公司愿携手合作伙伴,深耕物联网无线通信赛道,共创价值。
WiFi解决方案
WiFi解决方案
模组
模组
ADC服务
ADC服务
产品推荐
MQA53XX Wi-Fi 7 SOM 开发板
MQA53XX Wi-Fi 7 SOM (IPQ53xx)
新一代企业级/工业级无线接入点
高无线性能
硬加速网络核心
灵活扩展
标准化设计
基于高通IPQ53xx系列,支持Wi-Fi 7 (802.11be),2.4GHz 2x2 MIMO,支持MLO、4K-QAM。四核 Arm Cortex-A53 配合 NPU,无需占用主CPU即可完成QoS、ACL、隧道封装等网络任务,保证确定性低延迟。提供PCIe 3.0接口,可扩展5GHz/6GHz射频卡;支持USXGMII (10G)、SGMII+ (2.5G) 接口。遵循OSM (Open Standard Module) Size M标准(30x45mm),易于集成。适用于企业级三频AP、高端智能家庭网关、分布式Mesh节点、工业物联网网关等场景。
产品应用
MQC2072 Wi-Fi 7 M.2 模块 (QCC2072)
MQC2072 Wi-Fi 7 M.2 模块 (QCC2072)
为PC/x86平台带来Wi-Fi 7 (802.11be) 的超高速率、超低延迟体验,支持双版本蓝牙。适用于高端游戏PC/主板、AR/VR头显无线适配器、8K视频无线传输基站、Windows on Snapdragon笔记本。
MQC206X Wi-Fi 6/6E M.2 模块 (QCA206x)
MQC206X Wi-Fi 6/6E M.2 模块 (QCA206x)
为高性能主机(如AP处理器、x86主板)提供即插即用的三频Wi-Fi 6/6E能力,主流高性能,符合标准M.2形态,提供灵活蓝牙连接。适用于高通/RK/MTK主板扩展、笔记本电脑/平板内置、5G CPE/路由器协同、工业平板/手持终端。
BE6500H 路由器
BE6500H 路由器
高性价比普及型Wi-Fi 7路由器。面向主流家庭用户,旨在以较低成本将网络升级至Wi-Fi 7,体验新一代无线技术。支持灵活的频段选择,高发射功率及更大的存储配置。适用于主流家庭宽带升级、干扰严重的公寓环境、智能家居覆盖扩展、入门级MESH组网节点。
BE9300H 路由器
BE9300H 路由器
旗舰级全屋智联Wi-Fi 7路由器。面向追求极致性能、拥有大量智能设备和超高速宽带(2000M以上)的高端家庭用户或游戏发烧友。全2.5G网口盲插,真正的三频并发,拥有强大的物理层设计和丰富的扩展功能。适用于超高清家庭娱乐中心、大户型/复杂户型覆盖、小型工作室/SoHo办公。
型号 分类 库存 内地货期 最低内地交货价(含增值税)
{{ item.t_cate_name_cn_v2 }} {{ item.stock }} {{ item.lead_time_cn }}
{{ item.price_text }}
加载中...
非常抱歉!您搜索的内容暂无匹配型号,请到首页搜索框搜索,谢谢!