处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > ic芯片采购

ic芯片采购的注意事项是什么?如何正确购买ic芯片? 2024-04-24

Ic芯片产品的型号很多,ic芯片产品的市场需求量也很大,很多消费者会有ic芯片产品的采购需求。在购买产品之前,需要先了解清楚ic芯片采购的注意事项,才能够避免产品的采购误区,让我们可以正确的采购ic芯片产品,也...

标签: ic芯片采购

为何买智能电视要看芯片,这些ic芯片采购知识要清楚! 2024-04-17

随着智能家居设备的普及,在购买智能家电时往往要重视芯片,其中典型的代表就是智能电视。对于智能电视而言画质如何下限取决于显示器,而画质上限往往是芯片决定的。当我们购买应用于智能家居设备的芯片时,不妨先来...

标签: ic芯片采购 芯片

ic芯片采购的效率如何提升?掌握这三点很关键! 2024-04-07

市面上销售的ic芯片产品有很多种类型,对于消费者来说,除了要买到准确的ic芯片型号,也需要关注产品的采购速度。想要提高芯片采购的效率,需要做好产品采购之前的准备工作,可以看看本文介绍的这三个ic芯片产品采购...

标签: ic芯片采购

如何挑选电源芯片,ic芯片采购时要避开的误区 2024-03-28

当我们在挑选电源芯片时不能盲目选择,要根据场景应用来选择。当下需要应用电源芯片的场景较多,因此我们要根据实际需求选择,同时在进行ic芯片采购前多了解常见的采购误区,接下来说说这个话题。要重视EMI和ESD等参...

标签: ic芯片采购 电源芯片

车载设备can芯片怎么选,掌握这些ic芯片采购是关键! 2024-03-22

当下智能控制设备以及车载控制系统使用的芯片多数为CAN芯片,而在选择这类芯片时为了确保其各方面满足我们的需求,就要提前做好了解再来进行ic芯片采购。对于没有经验的新手而言则建议多在行业网站上寻找货源以及攻...

标签: can芯片 ic芯片采购

现在电源芯片时LDO和DC区别,ic芯片采购前要弄清楚的知识? 2024-03-12

当我们在选择电源芯片时,往往要考虑是选择LDO线性降压芯片还是选择DC降压芯片。在ic芯片采购前我们就要清楚DC/DC的效率更高但是不足之处是噪音大,而LDD虽然耗损大但是电源干净而且噪声更低等知识,接下来详细说说...

标签: ic芯片采购 电源芯

LVDS芯片应用特点,ic芯片采购前要掌握的知识? 2024-03-07

凡是需要应用低电压差分信号技术的设备往往都要使用到LVDS芯片,用户在批量购买这类芯片时有必要提前做好功课。在进行IC芯片采购前我们需要多方面考虑,接下来便来说说这方面要掌握的知识进而更了解LVDS芯片。具有速...

标签: LVDS芯片 ic芯片采购

RS422和RS485芯片区别,这些ic芯片采购技巧要了解! 2024-02-28

在很多设备的控制系统中都会使用到RS422芯片或RS485芯片,但是实际在采购时就会出现两种芯片混淆的情况。想要清楚两种芯片该如何选择,可以参考ic芯片采购平台,通过了解攻略来清楚二者区别,接下来说说该如何根据我...

标签: ic芯片采购

常见PMIC电源管理芯片及元器件,ic芯片采购时要掌握的要点! 2024-02-22

在购买PMIC芯片即电源管理芯片时自然要清楚其分类,要根据我们的需求酌情挑选,找到更适合电源的芯片。为了提高ic芯片采购率和准确度,我们需要在购买前了解下PMIC的分类,然后再根据电源电路需求选择合适的芯片,接...

标签: ic芯片采购 电源管理芯片

语音芯片怎么选,ic芯片采购弄清楚芯片类型! 2024-02-02

随着越来越多的设备开始增加语音唤醒功能,市场上语音芯片的采购需求开始增加。首先我们要清楚语音芯片和音频接口芯片有所不同,语音芯片是支持音频唤醒的芯片,为了提高选购效率,我们需要在进行ic芯片采购前清楚语...

标签: ic芯片采购

总共 21