处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​ic元件中的LED芯片在选购时需要注意哪些问题

​ic元件中的LED芯片在选购时需要注意哪些问题
来源:网络整理 时间:2021-09-24

ic元件中的LED芯片在选购时需要注意哪些问题

据大量的销售统计数据表明近些年LED芯片在ic元器件应用市场声名鹊起,它已满足大批企业对于LED芯片的订购需求。 某些高品质的LED芯片更是迅速成为市场的海量爆品,现在就ic元件中的LED芯片在选购时需要注意哪些问题为大家作简要阐述与解析:

1.LED芯片所使用的发光材料

随着LED大功率驱动芯片、LED恒流芯片等在多个不同领域的广泛应用,LED芯片的需求订购量也随之快速上升。但是各用户在选购LED芯片时要注意其所使用的发光材料,比如某些LED芯片显示为高亮红颜色 ,那么则有可能选用的是镓铝砷等发光材料制成。


2. LED芯片PN结的封装形式

市场上在售的LED芯片种类可谓是千千万万,不同类别的LED芯片拥有多种不同的功能。而消费者在订购LED芯片时还需要重点查看PN结的封装形式,因为电流流过PN结时主要通过PN结产生光亮,它会对流过的电流大小产生不同的影响。


3. LED芯片的发光强度

LED芯片是一种由化合物所组成的PN结,当有电流通过时会产生不同的光。若是它所使用的管芯不同,那么也有可能会导致发光强度因此发生变化,故而用户在选购LED芯片还需要注重查看LED芯片的发光强度。

ic元件中的LED芯片在日常生活中的应用率越来越高,这也促使越来越多人不断在线刷新LED芯片的新资讯。而据某些分享反馈表明LED芯片在选购时除了需要注意LED芯片所使用的发光材料外,还需要注意查看LED芯片PN结的封装形式以及其对应的发光强度。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)