来源:网络整理
时间:2019-10-22
1、串口232芯片
RS232接口芯片MAX232,SOP封装主要有以下型号:MAX232CSE、MAX232ESE。 后缀个字母如果为“C”,代表商业级,如果为“E”,代表工业级。
后缀第二个字母带“S”,代表SOP封装。
后缀后一个字母带“+”的:表示无铅产品。
特殊说明:
带“A”的MAX232A,有MAX232ACSE、MAX232AESE,它们使用的是0.1uF外部电容,速率200kbps。而MAX232使用的是1uF外部电容,速率120kbps。
2、串口
串口座用DB9的母头,这样就可以用买来的PC串口延长线进行和电脑相连接,也可以直接接到电脑com口上。
DB9接头
3、MAX232的串口下载与通信实验电路
云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)