处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

剩余电流互感器的安装接线方法及注意事项

剩余电流互感器的安装接线方法及注意事项
来源:网络整理 时间:2019-09-26

剩余电流互感器的工作原理

漏电保护器的结构原理如图1所示。

电网导线穿过RCT的磁芯,RCT检测被保护线路电流的相量和。正常情况下,各相电流平衡,通过RCT 的一次侧电流I相量和等于零,由基尔霍夫电流定律可知

这样,各相线工作电流在电流互感器环形铁心中所产生的磁通量Φ之和也为零,即

当有人触电或出现其他接地漏电故障时,由于漏电流的存在,使得通过电流互感器一次侧的各相负荷电流(包括中性线电流)的相量和不再为零,即此时

从而

RCT 的工作原理如图2所示。

RCT 的二次侧线圈在交变磁通ΦΔ的作用下,有感应电势E2产生,从而在二次回路中便产生了一个正比于漏电电流的感应电流IΔ。漏电流越大,则二次绕组感应电势E2也就越大,两者关系即互感器的工作特性如图3 所示。其中曲线1 为互感器二次绕组断路情况下的空载特性,可以看出,起始时二次侧感应电势E2 很小,只有一次侧漏电电流I1 增加到一定值后,E2 才有明显的输出;此后,随着I1 的增加,E2不断变大,近似线性地变化;当I1 大到一定值后,E2变化趋于缓慢,甚至呈下降趋势,线性度变差,这是由于磁芯进入了饱和区造成的。因此,应选择合适的二次侧负载阻抗,保证磁芯工作在线性段,避免磁芯发生磁饱和。曲线2 为带脱扣器工作状态下的负载特性,由于二次侧负载电流的去磁作用,磁芯变得不易饱和,并且在相同的漏电电流条件下,E2相对变小。

剩余电流互感器的安装接线方法及注意事项

1、剩余电流互感器穿线

剩余电流互感器在穿线前应分清电网中的相线,N线以及PE线。相线和N线必须一同穿过剩余电流互感器,PE线不能穿过互感器。在系统中,如果N线未与相线一起穿过互感器,一旦三相负载不平衡,N线将有电流流过,探测器检测到电流信号,即发生误动作。不同回路间的N线不得多点相连或重复接地,否则会造成误动作,在系统试运行时出现漏电流值过大而出现报警,很大一部分均是由此类情况造成。如果PE线同N线及相线一起穿过互感器,也会造成监控探测器的拒动作或误动作。

也并非所有的剩余电流监测都需要将相线穿入互感器内,TN-S系统的总剩余电流监测方法就可排除在外,它可只穿一根电缆线通过剩余电流互感器。这个方法的优势在于:可以选用小型的剩余电流互感器提高测量精度;后期如果互感器出现故障时,维护方便。具体接线示意图如图所示。

2、剩余电流互感器的安装位置

剩余电流互感器应该安装在便于检修的地方,尽量远离强磁场。互感器的安装没有方向问题,互感器可以直接挂在线缆上,也可以固定在配电箱中。

剩余电流互感器安装与开关断路器的上端或下端并不会影响被保护线路的监控。但为了以后检修方便,安装于开关的下端口处较好,在断电检修时不必将上级开关断电,只需本级开关断开即可检修。

3、剩余电流互感器接线注意事项

1、在接线前务必分清电网中的相线,N线以及PE线,否则会出现问题,导致测量的数据不够准确,引起误报。

2、相线和N线必须一同穿过剩余电流互感器,PE线不能穿过互感器,也会影响电路参数的偏差,需谨慎对待。

3、若N线未与相线一起穿过互感器,一旦三相负载不平衡,N线将有电流流过,探测器检测到电流信号,出现误操作现象。

4、如果PE线同N线及相线一起穿过互感器,也会造成监控探测器的出错报警,严重影响其工作的正常运行。

5、不同回路间的N线不得多点相连或重复接地,否则会造成误动作,出现漏电电流值过大而出现报警,大部分是由此原因造成的。

正确的接线方法才能够使得火灾监控探测器的正常运行,有效的预防电气火灾的发生。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)