处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

二极管识别及故障判断

二极管识别及故障判断
来源: 时间:2019-08-05

二极管的作用与识别方法

作用

二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。

二极管按用途分为:晶体二极管、双向触发二极管、高频变阻二极管、变容二极管、发光二极管、肖特基二极管。

识别方法

二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号标志为“P”“N”来确定二极管极性的,发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。

测试注意事项

用数字式万用表支测二极管时,红表笔接二极管的正极黑表笔接二极管的负极,此时测试得阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。

故障特点

二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后顾之忧种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。

晶体二极管(以下简称二极管)在电路板一般用字母“D”表示,同样是以“D+数字”编号的形式辨别。二极管具有单向导电特性,表现为正向电压电阻小,反向电压电阻无穷大两种极端。

二极管正负极色环标识

二极管在识别上较为简单,功率较小的二极管在N极(也就是负极处),外表面一般采用色环标识,当然,也有的二极管会使用专用符号P跟N表示正(P)负(N)极。如果是发光二极管,则可以通过观察二极管引脚长短来识别二极管的正负极,长引脚为正,短引脚为负。

二极管正负引脚判断法

如果使用万用表进行正负极测量时,万用表的红色笔碰触应为二极管正极,而黑色笔则放在二极管负极,该测量结果为二极管的正向电压导通阻值,如果你用指针式万用表就会发现,这种接法与它相反。

说到二极管识别,二极管的种类分为两种(材料划分):Ge管跟Si管。如果根据它的使用途径,又可分为三种:即蒸馏二极管、稳压二极管、开关二极管及检波二极管。而按照管芯的结构来划分,二极管还可分为三类:点接触型、平面接触型跟平面型二极管。

二极管具有正向导电及反向导电特性。

二极管正向电阻小,反向电阻大的特性

正向特性中,在电路板使用时,如果将二极管的正极接到高电位,负极接通低电位,则此时二极管处于导通状态,并不是所有从正极流通的电流电压都可以使二极管导通。二极管导通需要流通的正向电压达到二极管导通“零界点”(Ge管为0.2V,Si管为0.6V),二极管才能够正常导通。还有一点,二极管在导通后,两边电压保持不变,Ge管为0.3V,Si管为0.7V。该状态被成为二极管的“正向降压”。

二极管正向电阻小,反向电阻大的特性

反向特性下,二极管正负极接入电位与正向特性相反,正极接入的是低电位端,而负极则接入高电位端。二极管此状态接通下,穿过二极管的电流几乎为0,也就是我们 所说的“反向偏置”,而正向特性中,被称为“正向偏置”。反向偏置下,二极管依旧有极小的电流通过二极管。当我们将电压增大到二极管反向流通零界点,二极管反向电流会急剧增大,此时二极管会失去单向导电的特性,这也叫“二极管击穿”。

通过正反向特性可以判断二极管好坏。

测量二极管正向电阻

正向特性判断:将万用表表内正极的黑笔接触正极,而表内负极的红笔接触负极,此时万用表状态显示为指针居中在标度盘,而非0,那么此时耳机干的阻值为正向阻值。如果电阻为0,则二极管损坏,弱指针阻值偏向无穷大,则二极管可判定为短路或断路,无论哪一种,二极管都不能再使用。

测量二极管反向电阻

反向特性判断:反向判断要比正向简单,将万用表红笔接触二极管正极,黑笔接触负极,当万用表指针显示在无穷大或者接近无穷大,那么,可以判定二极管无损坏,可以正常使用。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19277次
2 1N4001 0.19MB 15232次
3 DAC1220E 0.95MB 13349次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13321次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11425次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9056次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6766次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6536次
9 DS1337U+ 0.28MB 6498次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6436次